排序
  • 使用OPC UA无法与上位机进行通讯该如何处理?

    使用OPC UA无法与上位机进行通讯该如何处理?

    可按照以下方式进行排查:

    1)需要确定节点路径是否正确,节点路径可通过Browser或者Uaexpert确认;

    2AX-8设备名称不能含有中文、空格或者括号等特殊符号;正确命名方式:字母_数字等;

    注:不支持空字符串写入,可写入“0”进行表示。

    关键词:OPC UAAX-8

    更新时间: 2026-02-09
    · 28 次
  • 如何保证AX-8与第三方HMI使用标签通讯正常连接?

    如何保证AX-8与第三方HMI使用标签通讯正常连接?

    需要每个标签变量在AX-8的符号配置列表中开放出来。

    关键词:第三方HMIAX-8、标签

    更新时间: 2026-02-09
    · 23 次
  • 为什么DIADesigner-AX使用标签通讯,符号配置中未生成全局变量表?

    为什么DIADesigner-AX使用标签通讯,符号配置中未生成全局变量表?

    全局变量表需要其中有变量在程序里被调用,才会在符号配置里生成

    关键词:全局变量、符号配置、无法生成

    更新时间: 2026-02-09
    · 14 次
  • 倍福做Scanner与AX-8进行EIP通讯时,偶发断线并自动复位该如何处理?

    倍福做Scanner与AX-8进行EIP通讯时,偶发断线并自动复位该如何处理?

    AX-8EIP Adapter的任务关系较大,可做以下排查:

    1)可以查看ENIPAdapterIOTask是否有超时现象;

    2)是否与其他任务是同一优先级导致EIP Adapter任务被延后;

    关键词:AdapterEIP、倍福

    更新时间: 2026-02-02
    · 34 次
  • AX-8在没有错误情况下出现Error灯常亮该如何处理?

    AX-8在没有错误情况下出现Error灯常亮该如何处理?

    1)请尝试进行固件更新查看是否改善。

    2)若无法解决请联系代理商或原厂人员。

    更新时间: 2025-12-16
    · 68 次
  • 程序下载时报EMMC相关错误该如何处理?

    程序下载时报EMMC相关错误该如何处理?

    该错误是由于PLC内存储区被擦写90%以上导致,请按以下步骤排查解决:

    1)查看是否有调用指令在不停的读写文档导致PLC存储区被写坏,比如Sysfile或者DFC_StoreRetain等相关指令。

    2)是否通过AX控制器多次取放文件或取放大容量文件。

    3)请联系台达厂家进行处理。

    注:若PLC存储区域损坏只能通过更换硬件解决,请在编程时注意勿要频繁擦写PLC存储区。

    更新时间: 2025-12-16
    · 64 次
  • AX-8运行时硬体上的RUN灯为熄灭状态该如何处理?

    AX-8运行时硬体上的RUN灯为熄灭状态该如何处理?

    1)若控制器处于停止状态,可将控制器置于启动状态后再进行观察。

    2)若控制器处于运行状态,可尝试更新固件版本进行观察。

    注:①可使用DIADesigner-AX连接控制器,查看控制器状态。

    ②请谨慎进行固件更新操作,必要时可联系代理商或原厂人员。

    更新时间: 2025-12-16
    · 48 次
  • R1-EC8124模拟量输入模块无数据显示该如何处理?

     R1-EC8124模拟量输入模块无数据显示该如何处理?

    请参考以下步骤进行操作:

    1)设置2000h选择模拟量输入类型

    2)设置2002h sub1-41来启动硬件输入功能

    下图以-20mA~20mA输入为例:

    image.png

    其相关物件如下:

    图片1.png

    图片2.png

    注:其SDO有写入顺序要求,应先选择输入类型,后启动硬件输入。

    关键词:模拟量输入

    更新时间: 2025-12-16
    · 71 次
  • AX-8做Scanner与埃斯顿机器人使用EIP通讯无法连接该如何处理?

    AX-8做Scanner与埃斯顿机器人使用EIP通讯无法连接该如何处理?

    1)查看导入的EDS文件是否正确;

    2)检查IP相关设置是否正确;

    3)通讯时间应适当调大至50ms以上;

    关键词:埃斯顿、EIPScanner

    更新时间: 2025-12-04
    · 60 次
  • 使用OPC UA无法与上位机进行通讯该如何处理

    使用OPC UA无法与上位机进行通讯该如何处理?

    可按照以下方式进行排查:

    1)需要确定节点路径是否正确,节点路径可通过Browser或者Uaexpert确认;

    2AX-8设备名称不能含有中文、空格或者括号等特殊符号;正确命名方式:字母_数字等;

    注:不支持空字符串写入,可写入“0”进行表示。

    关键词:OPC UAAX-8

    更新时间: 2025-11-19
    · 100 次
  • AX系列控制器同时为Adapter和Scanner时EtherNet/IP通讯异常如何处理?

    AX系列控制器同时为Adapter和Scanner时EtherNet/IP通讯异常如何处理?

    AX系列控制器同时为AdapterScanner时,会出现Adapter通讯异常现象,可参考如下解决方式:

    方式1:与AX通讯的Scanner取消兼容性检查,包含Product IDVendor ID;

    方式2:修改AX8 Adapter EDS文件设定值,将Product ID修改为100,将Vendor ID

    修改为1285,修改后再进行导出动作,如下图所示:

    img_1763023340194.png

    关键词:AX全系列、AdapterScanner

     

    更新时间: 2025-09-25
    · 112 次
  • 使用R2-EC0902时发现实体无法进行输出,该如何处理?

    使用R2-EC0902时发现实体无法进行输出,该如何处理?

    (1)    添加R2-EC0902模块后,默认其输出功能为关闭状态,可查看过程数据中并未配置索引2001h(开启DO通道输出功能)。

    img_1763023300898.png

    (2)    在“启动参数中”添加2001h索引内容,并开启DO通道输出功能。

    img_1763023301051.png

    img_1763023301207.png

    (3)    启动参数中的值设为2552#11111111,即将8bit位全置为TRUE,开启DO输出功能,具体变量可在EtherCAT/IO映射中进行映射。

    关键词:DO输出、R2模块、EtherCAT从站

    更新时间: 2025-08-27
    · 47 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——工程登录后控制器出现 “Object reference not set to an instance of an object”

           工程编译正常但登录会出现 “Object reference not set to an instance of an object” 的错误信息时,可以先确认程序逻辑是否有指定地址,当指定的地址超出范围或不存在时,就会出现此情况。

     

    同时需要提供的以下信息给原厂技术人员:

    ● 完整整的DIADesigner-AX 版本号。

    ● 完整的现象描述。

    ● 可以重现异常的步骤。

    ● 可以重现的Project Archive 工程文件。

    ● 信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

    更新时间: 2024-12-19
    · 79 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——工程登录后控制器出现异常

           当工程登录后,发现控制器有异常时,可以先将控制器内的Application.core 复制出来,再打开相应的工程文件。在菜单栏上,单击调试 > 核心转储 > 加载核心转储打开复制出来的Application.core。

    img_1763023298342.png

           双击核心转储已加载可跳出控制器LOG,再双击SOURCEPOSITION 可转到异常报错的具体位置。

    img_1763023298494.png

             在菜单栏上,单击视图 > 调用堆栈打开调用堆栈窗格,双击窗格内的项目可转到程序中相应的位置。

    img_1763023298664.png

     

     

     

     

     

     

    更新时间: 2024-12-19
    · 111 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——工程登录出现编译错误但离线编译正常

    当工程登录后,出现编译错误的信息,可以先确认下列信息:

    ●确认控制器LOG 信息。

    ●确认工程做过什么修改。

    ●转到符号配置执行符号配置内的编译。

    ●执行清除全部后,再次编译。

    ●将 .project 以外的文件删除后,再次编译。

    ●将POU 一个一个禁用后编译,确认是哪一个POU 造成的,再将该POU 内的逻辑一段一段禁用后编译,才能确认是哪一段出现问题。

     

    同时需要提供的以下信息给原厂技术人员:

    ● 完整整的DIADesigner-AX 版本号。

    ● 完整的现象描述。

    ● 可以重现异常的步骤。

    ● 可以重现的Project Archive 工程文件。

    ● 信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

    更新时间: 2024-12-19
    · 49 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——工程登录出现没有匹配的编译信息对话框

    执行工程登录后,出现没有匹配的编译信息对话框,可以先确认下列信息:

    ●工程配置是否被改过。

    ●确认之前下载到控制器的工程是否包含编译信息下载。

    img_1763023345271.png

    ● 确认打开的工程是否包含编译信息。

    ● 使用比较功能比较当前打开的工程是否与控制器的工程一致。

     

    更新时间: 2024-12-19
    · 43 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——编译时报错但无法定位到错误位置的情况

    执行编译后,消息窗格的编译项目显示错误但无法定位到错误的位置时,可以试着执行下列动作:

    ●转到符号配置执行符号配置内的编译。

    ●执行清除全部后,再次编译。

    ●将 .project 以外的文件删除后,再次编译。

    ●将POU 一个一个禁用后编译,确认是哪一个POU 造成的,再将该POU 内的逻辑一段一段禁用后编译,才能确认是哪一段出现问题。

     

    同时需要提供的其他信息给原厂技术人员:

    ● 完整整的DIADesigner-AX 版本号。

    ● 完整的现象描述。

    ● 可以重现异常的步骤。

    ● 可以重现的Project Archive 工程文件。

    ● 信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

    更新时间: 2024-12-19
    · 71 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——软件上下载速度缓慢情况

    当用户反馈软件上下载太慢时,可以执行下列动作:

    1、先 Ping 目标控制器,确认其时间是否合理及有无丟失封包。如果通信质量不好,需确认该网域(网络线或网络交换机或接线方式)是否异常。

    img_1763023290248.png

    2、控制器在停止状态下,再试一次上下载。

    3、DIADesigner-AX 在执行上下载时,关注左下角显示的信息,理清编译时间和真正执行上下载的时间。

    img_1763023290404.png

    4、抓取上下载时的封包,提供原厂技术人员。

    5、同时需要提供的其他信息如下:

    ●完整的DIADesigner-AX 版本号。

    ●完整的现象描述。

    ●可以重现异常的步骤。

    ●可以重现的Project Archive 工程文件。

    ●信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

    更新时间: 2024-12-19
    · 62 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——软件发生无响应情况

    1、当发生软件没有响应(无响应)的情况时,可以先执行下列动作:

    ●打开任务管理器,确认有无其他软件占用CPU 效能。

    ●确认客户是否有其他软件在干扰DIADesigner-AX。

    ●在发生当下,右键单击任务管理器内的DIADesigner-AX,然后选择创建转储文件来保存当下的DMP 文件。

    img_1763023322248.png

    2、把文件提供给原厂技术人员。

    3、同时需要提供的其他信息如下:

    ●完整的DIADesigner-AX 版本号。

    ●完整的现象描述。

    ●可以重现异常的步骤。

    ●可以重现的Project Archive 工程文件。

    ●信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

     

     

     

     

    更新时间: 2024-12-19
    · 59 次
  • DIADesigner-AX 软件使用异常处理——软件发生闪退

    当发生软件闪退 (crash) 的情况时,可以先执行下列动作:

    1、使用台达的软件诊断工具抓取系统的事件信息,默认路径在C:\Program Files\Delta Industrial
    Automation\DIAStudio\Diagnosis Tool 下,此工具可以抓取5 天内的系统事件信息。

    img_1763023344536.png

    2、转到下列三个路径查看是否有DMP 文件,如果有请把文件提供给原厂技术人员

    ● C:\Windows\memory.dmp 

    ● C:\Windows\minidmp\

    ● %appdata%\AllicationCrash

     

    3、同时需要提供的其他信息如下:

    ● 完整整的DIADesigner-AX 版本号。

    ● 完整的现象描述。

    ● 可以重现异常的步骤。

    ● 可以重现的Project Archive 工程文件。

    ● 信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。





     

     

     

     

     

     

    更新时间: 2024-12-19
    · 93 次
  • 如何获取控制器的日志?

    在软件中可通过以下两种放式获取控制器的日志:

    (1)    在打开的工程中,连接到控制器后>>双击Device>>日志>>点击组件旁的刷新按钮即可获取控制器中的日志;

    1.png

    (2)    双击Device>>文件>>点击右侧刷新按钮即可显示控制器中的日志文件。

    2.png

    关键词:日志、获取、Log

    更新时间: 2024-08-16
    · 90 次
  • 如何使用DIADesigner-AX保存日志?

    与获取日志方法类似,保存日志也分以下两种方式:

    在日志处获取日志后点击导出至XML文件,选择路径进行保存即可;

    img_1763023336100.png

    在文件处获取日志后选中日志文件,在左侧选择本地路径后点击左向按钮即可保存至本地;

    img_1763023336260.png

    关键词:日志保存,本地保存

    更新时间: 2024-08-16
    · 67 次
  • 原生CODESYS转换至DIADesigner-AX问题

    在DIADesigner-AX打开原生CODESYS工程,一般直接编译 (F11) 会遇到错误,如下图所示:

    1.png

    如何避免编译错误:

    1. 选择DIADesigner-AX > 工程 > 工程设置。

      2.png

    2. 设置页面选择Compile options,并把Fix version选择最新版本3.5.18.50。

    3.png

    设置后再次编译 (F11) 后,无编译错误。

    4.png

    注:原生CODESYS工程建议使用保存归档功能后,再转换至DIADesigner-AX打开,可以避免库缺失、版本不兼容等情况。

    5.png

    关键词:AX全系列控制器、CODESYS、编译错误

    更新时间: 2024-05-15
    · 158 次
  • Online change program后再次上电后程序比对不同如何处理?

    如出现Online change再上电后程序对比不同现象,可能是由于在进行Online change时没有选择”更新启动应用”,如下图所示:

    若未使能此选项,重新上电后在线修改的部分会丢失。

    1.png

    关键词:在线修改、程序丢失

    更新时间: 2024-05-15
    · 109 次
  • 使用标签通讯时,为什么符号配置页面变量名称会出现红色?如何处理?

    在使用标签通讯时,如果某个变量在符号配置中被配置为导出到符号文件,但在后续修改中声明被删除,则会在符号配置页面显示为红色。

    当出现这种情况时,在符号配置页面中找到具体变量,并取消其导出的勾选,即可消除该问题。

    关键词:Tag通讯、符号配置

    更新时间: 2024-05-15
    · 77 次
  • 为什么给变量强制赋值后,程序运行与预期不同?

    变量强制赋值并非在整个运行周期内都保持强制值不变,而是在周期开始时与结束时强制给定赋值,所以在周期内,该变量数值仍然会根据逻辑程序而变更。

    1.png

    关键词:强制、数值变化

    更新时间: 2024-05-15
    · 65 次
  • 为什么通过MC_Power功能块解除使能后,轴没有解除使能?

    需要注意MC_Power功能块Enable引脚与bRegulatorOn引脚的触发时序,如果Enable引脚先置为FALSE,bRegulatorOn引脚的输入无法被执行,将其置为FALSE轴也仍然保持使能。

    所以需要将轴解除使能时,应保证bRegulatorOn引脚先置为FALSE,轴状态变更后再将Enable引脚置为FALSE。

    关键词:失能、取消使能

    更新时间: 2024-05-15
    · 104 次
  • 在AX-8 WINDOWS版本中安装DOCKER软件后,造成AX-8的WINDOWS无法开机

    在AX-8 Windows机种上安装Docker软件后,造成Windows执行到Windows Logo开机画面后就会再自行重开,以致于无法顺利开机。其原因为Windows的系统配置与设置是根据硬件与搭配的CODESYS RTE版本而配置,如果在Windows 10中再安装虚拟OS软件如Docker等软件,这会影响原本Windows 10与CODESYS RTE系统的配置,会造成AX-8 与Windows 10系统的不稳定,导致Windows在开机后会一直自行重开机。

    解决方法为送回台达客服中心将Windows系统重新安装。

    关键词:AX-8、CODESYS RTE、重启

    更新时间: 2024-05-15
    · 73 次
  • 多个TASK中同时对同一变量进行读写时,变量值为什么存在异常?

    由于Task的执行机制为抢断制,高优先级Task可能将正在执行的低优先级Task打断,在这种情况下,多个Task对同一全局变量进行读写操作时,对于较大的数据读写可能导致数据不同步问题,使用3.5.17以上版本的SysSem库中的相关函数代替原有函数(指指令),可以有效避免并发调用导致的数据不同步。

    关键词:多TASK、数据

    更新时间: 2024-05-13
    · 83 次
  • 下载时出现“设备‘Device’上不存在应用‘Application’。是否创建此应用并进行下载?

    答:出现此信息主要有下列原因:

    控制器出厂后设备中无工程

    执行初始复位

    关键词:AX全系列控制器、程序下载、初始复位

    更新时间: 2024-05-13
    · 154 次
  • 如何避免下载中断且再也无法联机的问题?

    若发生问题状况,请参照下列步骤说明,状况说明:

    1. 在工程中新增全局变量,如下图所示。

    1.png

    2. 在程序中使用GVL全局变量。

    2.png

    3. 添加符号配置,勾选GVL添加全局变量到交换变量表。

    3.png

    4. 通过第三方OPC UA Client程序与OPC UA通讯,并将全局变量加到Data Access中。

    Publish interval:100ms

    Sampling interval:100ms

    4.png

    5. 回到PLC工程,在GVL全局变量新增变量。

    5.png

    6. 不做任何编译动作的情况下,直接在线修改去登录到PLC。

    6.png

    7. 将全局变量内的ar2数组通过「//」注释掉,然后一样不做任何编译动作直接在线修改去登录到PLC。

    7.png

    8. 将全局变量内的ar3矩阵通过「//」注释掉,然后一样不做任何编译动作直接在线修改去登录到PLC。

    8.png

    9. 在线修改的过程中有可能会发生卡住情况,并且失去与PLC的联接,且再也无法扫到PLC,必须要将PLC重新上电。

    9.png

    如何避免问题:

    若有变更符号配置所勾选的变量内容,请选择登录并下载。

    10.png

    如果必须使用在线修改,以下方式可减少问题发生频率:

    先将程序和符号配置进行编译后,再进行在线修改。

    11.png

    关键词:AX全系列控制器、工程下载中断

    更新时间: 2024-05-13
    · 114 次