Details
Icon

DIADesigner-AX 软件使用异常处理——工程登录后控制器出现 “Object reference not set to an instance of an object”

77 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-12-18 · 更新日期: 2024-12-19

内容

       工程编译正常但登录会出现 “Object reference not set to an instance of an object” 的错误信息时,可以先确认程序逻辑是否有指定地址,当指定的地址超出范围或不存在时,就会出现此情况。

 

同时需要提供的以下信息给原厂技术人员:

● 完整整的DIADesigner-AX 版本号。

● 完整的现象描述。

● 可以重现异常的步骤。

● 可以重现的Project Archive 工程文件。

● 信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

×