Details
Icon

DIADesigner-AX 软件使用异常处理——编译时报错但无法定位到错误位置的情况

68 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-12-18 · 更新日期: 2024-12-19

内容

执行编译后,消息窗格的编译项目显示错误但无法定位到错误的位置时,可以试着执行下列动作:

●转到符号配置执行符号配置内的编译。

●执行清除全部后,再次编译。

●将 .project 以外的文件删除后,再次编译。

●将POU 一个一个禁用后编译,确认是哪一个POU 造成的,再将该POU 内的逻辑一段一段禁用后编译,才能确认是哪一段出现问题。

 

同时需要提供的其他信息给原厂技术人员:

● 完整整的DIADesigner-AX 版本号。

● 完整的现象描述。

● 可以重现异常的步骤。

● 可以重现的Project Archive 工程文件。

● 信息窗格内的详细信息(包含窗格内的文字、详细信息和错误报告)。

×