排序
  • AS300系列PLC如何使用差分编码器计数

    本文介绍了如何在AS300PLC上通过外接差分编码器实现计数功能,从而使用诸如手摇轮,外部马达速度/位置控制等等。
    更新时间: 2025-12-31
    · 61 次
  • AS300系列PLC通过RS485读写思谷RFID的应用

    伴随着设备对信息化,可追溯日益增长的需求,RFID类设备越来越广泛地应用于自动化产线中,本文介绍了AS控制器搭配RFID设备时,如何通过RS485与其通讯。通过说明文档与样例程序介绍了所使用的指令以及注意事项。
    更新时间: 2025-04-23
    · 98 次
  • AS300系列General MQTT连线、订阅与发布

    MQTT通讯本身具有轻量级数据交换、数据简洁、占用带宽小的优势,适合大量设备对设备通讯,一般MQTT支持的云平台,如:AWS、Azure、阿里云提供使用者开发环境,但缺点是需额外支付平台服务成本,透过MQTT V3.1.1的私有服务器转传数据,可以减少建置平台服务的成本,适合应用在物流行业接收实时指令、产线进行手机监控或多设备回传生产数据与维护信息。

    本文件将演示如何藉由AS-FFTP01功能卡实现MQTT V3.1.1的通讯,达到数据订阅与发布的功能。

    更新时间: 2024-12-30
    · 73 次
  • AS300系列SMTPS发信功能

    当设备运行时,时常会有异常或警报事件,藉由TLS电子邮件的通知,可以实时接收设备异常状态并进行异常排除,减少损失,电子邮件本身支持TLS加密功能,能确保信息在传递过程中不被拦截,增加保密性与可靠性,此外,亦可支持第三方邮件服务器,大幅减少个体设备商建置邮件服务器的成本。
    更新时间: 2024-12-30
    · 56 次
  • DIADesigner是否可以批次下载项目中的所有设备?

    可以,按下下载按钮后,在下载管理窗口选择要要下载的装置,若设置无误,则呈现绿色勾图示。若出现红色X图标,请确认装置的通讯设置是否设置正确,控制器是否编译成功,是否有设置密码保护。之后即可批次下载项目中的设备。

    Designer_FAQ17.png

    更新时间: 2024-11-22
    · 2200 次
  • DIADesigner如何配置透传? 例如透过PLC读写下层变频参数。

    使用COMMGR V2进行透传的扫描后,在DIADesigner的通讯设置选择目标即可进行透传通讯。详情请参阅软件使用手册第5.4节。

    更新时间: 2024-11-22
    · 2183 次
  • AS系列PLC_MODBUS TCP数据交换表

    AS系列PLC内建Ethernet网口,可支持MODBUS TCP通讯与数据读写,并可透过DIADesigner软件内建的数据交换表配置欲联机的设备,支持同时最多32笔数据联机,每笔联机允许读写各200 Btyes资料内容,台达的数据交换表功能可以协助用户更便利地建立数据读取流程,仅需填入对应的MODBUS通讯参数,如:站号、功能码、MODBUS地址,便能轻松地完成与其他设备的数据读取。

    本次文件将介绍如何设定MODBUS TCP数据交换表,并实际演示PLC透过MODBUS TCP数据交换读写变频器的参数内容。

    更新时间: 2024-06-20
    · 362 次
  • AS300系列PLC_OPC UA通讯Server设定

    AS300系列PLC可以通过扩充功能卡AS-FOPC02/AS-FFTP01满足OPC UA Server功能。AS-FOPC02与AS-FFTP01功能卡仅支持插在主机功能卡卡槽,可于项目中建立OPC UA变量表供上控系统通过 OPC UA 协议读取AS内部数据与点位状态。

    本文件将详述如何通过DIADesigner设定OPC UA变量表并通过程序范例与上控系统软件,演示如何设定上控系统(OPC UA Client)确认正确读取AS内部信息,目前仅AS-FFTP01 的 OPC UA支持加密模式。

    更新时间: 2024-06-20
    · 1302 次
  • AS300系列PLC_使用EtherCAT通讯

    使用台达AS300系列PLC,搭配EtherCAT功能卡后,可以使用台达伺服专属指令控制EtherCAT的伺服的启动、停止、运动等功能,同时可以通过EtherCAT通讯来读写伺服的相应参数。

    本文将以实际工程来示范,有兴趣可以下载了解更多!

    更新时间: 2024-05-17
    · 283 次
  • AS300系列PLC_CANOpen通讯PDO设定

    AS200系列PLC内建CANOpen COM接口,AS300系列PLC则可通过扩充功能卡AS-FCOPM实践CANOpen DS301功能,可当 Slave 或 Master 使用。AS-FCOPM 功能卡仅支持卡槽

    本文件将详述如何通过DIADesigner展示CANOpen Master的使用,设定CANOpen参数及配置CANOpen Builder PDO达到修改下位设备伺服参数及Servo on。

    更新时间: 2024-05-17
    · 205 次
  • AS系列PLC_使用EtherNetIP数据交换功能

    复杂的应用场景,项目中包含多个 AS 系列 PLC,并且需要 PLC 之间进行信息的交互等,本文主讲使用EtherNet/IP 的数据交换功能,适用于台达 AS 系列 PLC 之间,可以通过配置简单的数据交换功能,方便相关寄存器之间的数据交互。

    更新时间: 2024-05-16
    · 119 次
  • AS系列PLC_使用Modbus数据交换功能

    复杂的应用场景,项目中包含多个 AS 系列 PLC,并且需要 PLC 之间进行信息的交互等,本文主讲使用 Modbus 串口的数据交换功能,适用于台达 AS 系列 PLC 之间,可以通过配置简单的数据交换功能,方便相关寄存器之间的数据交互。

    更新时间: 2024-05-16
    · 124 次
  • AS系列PLC_使用485通讯控制变频器

    在较多的工业应用场合,都有 PLC 作为主控系统,对伺服、变频器等进行相应的控制,通常变频器会通过旋钮、IO 接线、通讯等方式进行控制。同时在工业应用场合,会存在多个变频器同时运转的需求。使用485通讯,可以通过一个 COM 端口,将变频器设定不同的站号,

    更新时间: 2024-05-16
    · 145 次
  • AS300系列PLC_使用socket通讯

    使用 AS 系列 PLC 使用以太网通讯,此应用会使用 PLC 部分功能块,来用设置 socke t的参数设置。AS 系列 PLC 设置以太网有两轴方式,一种是在 DIADesigner 软件中配置接口参数,第二种是使用 PLC 功能块,在功能块中设定TCP/UDP的模式,以及链路参数。

    更新时间: 2024-05-16
    · 86 次
  • AS系列 PLC MODBUS TCP数据交换表

    台达AS系列PLC内建Ethernet网口,可支持MODBUS TCP通讯与数据读写,并可透过DIADesigner软件内建的数据交换表配置欲联机的设备,支持同时最多32笔数据联机,每笔联机允许读写各200 Btyes资料内容。

    DIADesigner的数据交换表功能可以协助用户更便利地建立数据读取流程,仅需填入对应的MODBUS通讯参数,如:站号、功能码、MODBUS地址,便能轻松地完成与其他设备的数据读取,本次文件将介绍如何设定MODBUS TCP数据交换表,并实际演示PLC透过MODBUS TCP数据交换读写变频器之参数内容。

    更新时间: 2024-05-13
    · 395 次