Details
Icon

AS300系列PLC_使用EtherCAT通讯

281 次 · 120 次 ·
发布日期: 2024-05-16 · 更新日期: 2024-05-17

内容

使用台达AS300系列PLC,搭配EtherCAT功能卡后,可以使用台达伺服专属指令控制EtherCAT的伺服的启动、停止、运动等功能,同时可以通过EtherCAT通讯来读写伺服的相应参数。

本文将以实际工程来示范,有兴趣可以下载了解更多!

图片

Image
×