Details
Icon

AS300系列General MQTT连线、订阅与发布

71 次 · 30 次 ·
发布日期: 2024-12-30 · 更新日期: 2024-12-30

内容

MQTT通讯本身具有轻量级数据交换、数据简洁、占用带宽小的优势,适合大量设备对设备通讯,一般MQTT支持的云平台,如:AWS、Azure、阿里云提供使用者开发环境,但缺点是需额外支付平台服务成本,透过MQTT V3.1.1的私有服务器转传数据,可以减少建置平台服务的成本,适合应用在物流行业接收实时指令、产线进行手机监控或多设备回传生产数据与维护信息。

本文件将演示如何藉由AS-FFTP01功能卡实现MQTT V3.1.1的通讯,达到数据订阅与发布的功能。

×