Details
Icon

AS系列PLC_使用485通讯控制变频器

143 次 · 68 次 ·
发布日期: 2024-05-15 · 更新日期: 2024-05-16

内容

在较多的工业应用场合,都有 PLC 作为主控系统,对伺服、变频器等进行相应的控制,通常变频器会通过旋钮、IO 接线、通讯等方式进行控制。同时在工业应用场合,会存在多个变频器同时运转的需求。使用485通讯,可以通过一个 COM 端口,将变频器设定不同的站号,

图片

Image
×