排序
  • 台达手臂视觉随线点胶解决方案

    在电子行业中,点胶是很多工艺生产必不可少的一环,为产品的稳定提供了保障。台达利用手臂随线动态追踪技术,结合自研视觉算法,创新推出“手臂视觉随线点胶整合方案”,为工业自动化高效与稳定生产树立了新标杆。该方案通过SCARA机器人、高精度视觉算法库以及行业整合软件,不断突破传统静态点胶作业的效率瓶颈,导入使用也更加快速、简单。

    根据客户不同机种点胶要求,节拍可达420片/H甚至更高指标,换线时间更是压缩至分钟级,大大降低维护成本,点胶精度也满足±0.5mm的要求,不良率降至0.2%以下。
    台达手臂视觉随线点胶方案,深度融合多项核心技术,确保稳定高效运行,为智能制造点胶应用提供专业保障。

    如需了解更多,欢迎下载!

    更新时间: 2025-10-16
    · 223 次
  • 台达直线追踪式旋盖机解决方案

    旋盖机又称封盖机,压盖机或锁盖机,是灌装产线的中游设备,在灌装机注液完成后,负责进行旋盖、封口,便于产品储存和运输。一般其后道设备为贴标/套标机。
    此直线跟踪式旋盖机,平衡了效率、精度与灵活性,生产效率高,且适应多种瓶型,广泛应用于食品、饮料、制药、日化、农化等行业。

    台达针对直线追踪式旋盖机设备,提供整套解决方案,多段速旋盖工艺,有效防止旋盖过紧问题,开盖精度±0.4Nm,产品合格率99%,稳定性高又方便后期维护。

    如需了解更多方案详情,欢迎下载查看!

    更新时间: 2025-10-16
    · 210 次
  • 台达分拣整合解决方案

    基于“想客户之所想,急客户之所急“的设计理念,台达整合各行业物料分拣应用,形成一机多用的特色解决方案。

    l冲压件分拣摆盘应用:效率提升一倍,投资回报率1年

    l分板机下料摆盘应用:单套设备替代两人,投资回报率0.5年

    l奶棒装盘应用:良品率提升,投资回报率1年

    方案结构图如下,如需更多资讯,请下载详细资料查看。

    更新时间: 2025-07-04
    · 100 次
  • 台达旋转式不干胶贴标机解决方案

    台达旋转式不干胶贴标机解决方案使用高效的运动控制方案,自动化程度高,适用性强,操作便捷,满足了市场客户实现高速、高精度的需求。

    l适用于洗涤、饮料、矿泉水、食品等不干胶标签贴标。

    l适用于圆形、椭圆、方形等不同形状的塑料、玻璃及金属 产品贴标。

    l全自动高速贴标生产过程,代替了低效率的人工贴标方式, 提高生产效率,从而提高了产品的市场竞争力。

    l速度快,精度高,可以满足不同客户的需求。

    操作简单,结构紧凑,使用范围广,一机多用适应性强。

    方案架构图如下,如需更多资讯,请下载详细资料查看。

    更新时间: 2025-07-04
    · 86 次
  • 台达柔性供料系统解决方案

    台达柔性供料系统解决方案将“台达SCARA工业机器人+台达机器视觉系统+柔性振动盘”三者相结合,以行业界面整合的方式开发标准柔性供料软体,实现一款软体控周边所有设备。

    除此案例之外,台达柔性供料系统已在众多领域成功应用,如手机零部件供料,牙科工具组装,汽车零部件供料以及低压电器零件供料和组装,助力客户实现智造升级。

    方案架构图如下,如需了解更多方案详情,请下载附件!

    更新时间: 2025-04-29
    · 43 次
  • 台达全自动天地盖解决方案

    台达,提供一体化的全自动天地盖控制解决方案,助力企业实现天地盖“智造”,走出低效困境。

    在某手机盒制造的产线中,导入台达单上视觉组装方案后,贴合精度可达±0.15mm,工作节拍实现50Pcs/min。内置的一键标定功能,整体标定过程低于3min,与传统标定方式相比,具有精度更高,人工投入更少的优点;相较半自动组装设备,效率可提升37%,产品不良率低至0.1%。

    方案架构如图所示,如需了解更多,请下载附件!

    更新时间: 2025-04-29
    · 43 次
  • 台达三轴焊接平台解决方案

    台达推出三轴焊接平台解决方案,采用类似机器人可编步序方式编程,通过接收上位机PLC下发程序号,切换不同的焊接轨迹和焊接规范,实现客户不同车型下的焊接需求。

    采用台达全功能可编步序平台,步序程序设计采用类CNC的步序程序设计方法,搭配延时、步序循环、条件跳转、条件等待、子程序调用等步序编辑功能,有效提高程序设计效率,大幅度减少程序的步序总量。同时,画面中对步序内容有简单介绍,客户可以通过指令筛选功能在程序中检索对应的功能块,方案快速导入。

    方案架构如下,如需了解更多,欢迎下载查看方案详情!

    更新时间: 2025-02-24
    · 2211 次
  • 台达定子绑线机解决方案

    定子绑线机分为:单面定子绑线机和双面定子绑线机两种,是三相异步电机制作过程中不可或缺的重点设备之一,适用于工业、家用、农业用等电机的生产。应用场景非常广泛,其产品主要适应于空调电机、洗涤电机、压缩机电机、风扇电机、发电机电机、泵用电机等各类感应电机。

    定子绑线机主要用于感应电机(又称异步电机)定子绕制完成后的绑线工作,其中绑线机也是后段线最为复杂和关键的设备, 台达定子绑线机方案采用CODESYS平台AX-C系列运动控制器,搭配新版可编步序平台,相容多元品牌设备,帮助客户电器系统配置更加灵活。

    方案架构图如下,如需了解更多,请下载查看方案详情。

    更新时间: 2025-02-24
    · 22 次
  • 台达自动理料线解决方案

    自动理料线,用于待理料物品,能自动完成整理、分配、理料等输送过程的设备,可完成多级物料分离、转向、调距定位、送料等工序。适用于食品、日用品、化工、医药、五金等行业,满足对方形、圆形、条形等产品的输送整列和排序。
    自动理料线前段可以通过连接生产线或人工操作方式进行上料,后段则常与枕式包装机/套袋机搭配使用。待理产品经过多段皮带输送,根据不同工艺整理后,有序进入包装机进行定位包装,实现高生产节拍下的智能理料。

    台达方案采用 ES3 系列控制器方案,具有丰富的运动控制功能,最大支持 4 组脉冲型电子凸轮功能。通过脉冲型电子凸轮同步位置跟随方式,理料线与包装机同步运行跟随误差小,同步度高,响应速度快,提升入料精度和产品包装良率

    方案架构图如下,欢迎下载了解更多!

    更新时间: 2024-12-17
    · 102 次
  • 台达六工位内绕机解决方案

    六工位上下交替内绕机是在高速绕线的同时,对绕线过程进行控制和处理,上下轴能进行上下交替来减小加工设备的震动,同时加工设备能够同步整齐排列绕线。针对六工位上下交替内绕机的控制和处理需求,台达提供了基于驱控一体三轴伺服驱动器ASDA-M-R系列而开发的解决方案,满足绕线特殊工艺的高要求,实现操作界面的视觉化,且使用者在编写和修改绕线步序时也更方便、灵活。

    通过ASDA-M-R系列+DMCNET的控制系统,实现了设备的精准定位、螺旋插补、圆弧插补、普通绕线、精密绕线、自动排线、自动转位、自动夹剪等功能,实现设备的全自动化和更高的价值。同时采用交流伺服驱动器ASDA-A2系列对分度轴和上下轴进行控制,ASDA-A2系列伺服整合了部分上位机的运动控制功能,可以顺利连接整个系统,内置电子凸轮功能,支持位置的绝对命令、相对命令等,能够顺利完成分度轴和上下轴的运动动作。

    除了四、六工位,台达还提供N工位等多种设备解决方案,N工位绕线机是非标设备,客户定制机型,适合进一步加大产量,提高速度及生产效率,适合大量单一产品的机型,可大幅提高生产效率,节约制造成本。

    架构图如下,欢迎下载了解更多!

    更新时间: 2024-12-17
    · 107 次
  • 台达新版绕线方案解决方案

    台达新版绕线方案是台达在绕线行业耕耘多年积累下的最新成果,在以往众多成功案例的基础上,搭配全新的人机界面和程序架构,既保留了原有可编程步序、多轴定位功能的优势,又新增了动态IO、参数快捷导入等方便快捷的新功能。相比于以往的绕线方案,台达做到了更易用、更高效、更全能。

    更易用:采用全新的画面, IO点配置一键导入, 动态IO点新增删减自定义,回原动作自定义,操作更灵活;

    更高效:类CNC步序编辑页面,更大容量的步序编辑空间,支持更精细的绕线设定,支持多程序并行,能够实现更复杂的功能;

    更全能:全面支持MR+AX全系列,覆盖设备类型更全面,提供功能块Library,能够客制化特色功能。

    我们提供多种选择,客户可以根据产品生产要求选择不同控制器,架构图如下,欢迎下载了解更多!

    更新时间: 2024-12-17
    · 673 次
  • 锂电行业机械臂设备软件应用

    本方案使用DIADesigner软件,由台达AS300控制器控制三轴ASD-B3-M伺服,带动机械手夹取半成品放置到对应位置,透过AS系列PLC内建的CANopen 伺服控制指令,完成所需定位控制。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。
    更新时间: 2024-11-28
    · 49 次
  • 风电风扇铺布机设备软件应用

    风电叶片是风力发电机的重要部件,叶片越长,面积越大,捕获风能的能力就越强,由此风电叶片的设计与质量是发电能力的关键因素之一。

    风电风扇铺布机设备用于风力发电中的叶片的制造,导轨按照叶片的形状铺设,滑轨小车在导轨上往复运行并同时将叶片材料迭放起来,往复多次实现叶片材料的堆积。堆积完成后,由后段工艺流程将材料加固稳定,打磨叶片平滑度。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。
    更新时间: 2024-11-28
    · 63 次
  • 台达负压空调控制系统解决方案

    台达负压空调控制系统方案,能有效地监控负压病房内的空气数据,通过控制负压来保持空气流的流向,并在区域内源源不断引进新风,置换室内污染的空气,有效降低室内病原微生物的浓度,形成有利于医护人员工作安全和患者康复的环境。

     

    常见空调箱控制应用在商办大楼一般仅控制温度,CO2, 但在特殊冷房应用, 例如 : 医院隔离病房、手术室、电子厂无尘室,更要求正负压及温湿度控制。台达负压空调控制系统解决方案,通过PID优化,以Split Range Control 达到隔离房负压快速响应控制。另外,将此功能建立FB(功能块)可便捷应用在类似正负压控制。

     

    方案架构如下,欢迎下载了解更多。

    更新时间: 2024-11-25
    · 75 次
  • 台达全自动毛巾折叠机解决方案

    随着数字化、智能化的发展,洗涤行业已经从原先的手工、半自动发展到了全自动甚至是无人化的阶段。毛巾生产作为传统行业,前道纺织、织造等环节自动化程度已非常高,但后道整理包装一直依靠人工。台达全自动毛巾折叠机解决方案的出现,填补了市场上的空白区域,实现了从毛巾、浴巾清洗接收后至折叠设备内的串联,整个方案高效便捷、操作员只需要完成最后一步的包装搬运,人力成本成倍数减少。数字化时代,如何更好地助力洗涤企业,我们一直在努力为用户提供相匹配的高效、低耗、自动化的解决方案。

    架构图如下,欢迎下载了解更多。

    更新时间: 2024-11-25
    · 78 次
  • 台达胶板收卷机解决方案

    胶板收卷是胶板生产过程中的最后一道工艺,收卷的质量会直接影响胶板成品的品质;
    传统收卷模式是以连续不中断的方式运作,全程需要人工的参与,同时按照要求定时对胶板做裁切的动作,此过程很难保证每一卷的长度都是平均等长;
    不管是出于工作人员安全考虑或者工厂生产品质管理方面,传统方式的缺陷日益凸显。

    台达推出具有张力控制系统的胶板收卷机方案,利用负荷传感器(Load Cell)来侦测收卷过程中的张力变化,可立即反馈给变频器,实时修正扭力与速度,以维持产线的顺畅性。

    可以直接搭配主线速度,将主线速度通过模拟信号转换给PLC,仅通过一个信号就能运行收卷机整套方案,无须额外调机。

    方案架构图如下,欢迎下载了解更多。

    更新时间: 2024-11-25
    · 67 次
  • 台达RFID复合电子模切机解决方案

    RFID即射频识别技术,是一种非接触式的自动识别系统,它通过射频无线信号自动识别目标对象,并获取相关数据,由电子卷标、读写器和计算机网络构成,而RFID电子模切机则是对加工好的成卷的电子卷标进行上下层覆膜,在起到保护作用的同时,然后通过模切单元进行半断模切。针对相关领域,台达最新推出RFID复合电子模切机方案,此方案整机运行速度快、复合/模切精度高,可广泛应用于自动识别场合,如门禁管理、商品定位、智能交通、资产管理等。

    台达RFID复合电子模切机采用了运动控制器AS系列和伺服驱动器A2系列,利用电子凸轮功能与旋切指令进行方案开发,实现了:三层膜材的高速复合,每层膜材都带有色标,保证三层色目标对齐,精度为±0.2mm;复合速度可达90m/min以上;

    方案架构图如下,欢迎下载了解更多。

    更新时间: 2024-10-15
    · 625 次
  • 台达湿巾贴盖机解决方案

    全自动湿纸巾粘盖机是湿纸巾生产包装中的一种常见设备,作用是在湿巾包装袋的开口处粘贴一个贴了标签的塑料密封盖子,以方便包装袋打开以后可以继续保持内部的密封性。台达针对全自动湿纸巾粘盖机的加工特点,为其提供了一体化的控制解决方案,与台达其他解决方案相比,整体生产效率提高了5成,为我们的用户带来了良好的使用体验。

    全自动湿纸巾粘盖机采用高性能自动柔性粘盖技术,主要由两条输送线和一台DELTA 机器人组成,辅助有一台视觉定位系统、一台贴标机和一台热熔胶机。

     

    方案架构如下图所示,欢迎下载了解更多。

    更新时间: 2024-10-14
    · 122 次
  • 台达吸管包装机解决方案

    台达针对纸吸管包装市场,开发了基于驱控一体的高效控制方案,以其出色的性能,以及优异的操控性正在为众多用户带来安心可靠的使用体验。

    吸管包装机解决方案除了可应用于纸吸管的包装,同时满足包装行业的多种方案, 包括:塑料吸管的包装,或是筷子的包装等。

    方案架构图如下,欢迎下载了解更多。

     

    更新时间: 2024-10-14
    · 70 次
  • 台达全钒液流电池储能解决方案

    在很多人的印象中,电能属于一种需要即时使用的资源,没有办法储存,但是事实上,电能是可以大规模储存的,这不仅是一种科技的突破,更是一种提高能源利用率的创新。

    新兴产业用电需求增多,储能在更多应用下逐步渗透,是双碳、绿电的重要环节,市场需求十分巨大,未来可期。台达致力于提供一站式和定制化储能服务解决方案,欢迎咨询。

     

    方案架构如下,欢迎下载查看。

    更新时间: 2024-09-30
    · 71 次
  • 台达转子双飞叉绕线解决方案

    此方案采用台达新版绕线方案,其秘诀是可编步序的三次平台,搭配全新的人机界面和程序架构,既保留了原有可编程步序、多轴定位功能的优势,又新增了动态I/O、参数快捷导入等方便快捷的新功能,人机画面中也对步序内容提示,客户通过指令筛选功能在程序中检索对应的功能块,大幅节省排查时间,整体做到了更易用、更高效、更全能。

    方案架构如下图所示,欢迎下载查看。

    更新时间: 2024-09-30
    · 124 次
  • 台达多功能饼干机解决方案

    随着人们的消费水平日益增长,对于休闲食品的需求多元化、高端化趋势明显。在这种环境下,非全自动化的饼干生产线的产量已经明显无法达到要求,供不应求的情况时常出现。

    为了解决这种情况,很多食品厂家都在追求全自动化的生产,以提高食品的产量。台达近期在我们的海外客户端推出了多功能饼干机的解决方案,受到客户的一致好评。

    方案架构如下图所示,欢迎下载查看。

    更新时间: 2024-09-30
    · 46 次
  • 台达动平衡快速定位解决方案

    运行中的转子出现不平衡是必然,特别是高速回转的机械振动,转子不平衡是主要激振力,如风机、水泵电机、汽轮发电机组等,其振动大的主要原因是转子不平衡,而在工业领域,旋转机械的高效稳定运行是生产效率和产品质量的关键。

    台达动平衡定位方案,不用拆卸转子,节约时间和人工成本,减少设备检修停机时间;检验平衡效果和精度直观准确;不仅能在额定工作转速范围内平衡,还可以在带负荷等多种情况下进行动平衡校正。以卓越的技术和精准的测量,为您的设备提供全方位的动平衡定位解决方案。

    台达提供定制化服务,根据您的特定需求和设备特点,量身打造最适合动平衡解决方案。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

     

    更新时间: 2024-08-27
    · 155 次
  • 台达追踪涂胶解决方案

    涂胶作为一种粘合不同材料的工艺,广泛应用于制造业中,包括纸品、包装、电子、汽车、建筑等领域。

    台达追踪涂胶系统提出“台达SCARA工业机器人+台达机器视觉函式库DMV-LIB+涂胶工艺”的整合方案,针对产品形状不规则点位难以示教、产品种类多样需经常换线、专业工程师培养不易、技术交接困难等客户痛点,利用解析DXF生成机器人运行点位+随线生产的行业智能整合软体,正确引导机械手臂进行涂胶工作,保证涂胶的准确性、连续性以及均匀度。

     

    方案架构如下,欢迎下载案例了解更多信息。

    更新时间: 2024-08-27
    · 91 次
  • 台达晶圆线边仓搬运解决方案

    线边仓是电子行业的重点设备之㇐,主要应用于半导体、PCB、电子零件、工具机等产业,因应5G时代来临,待取物的价值越来越高,制程精密不能碰撞且需要更佳的存放方案。

    晶圆搬运在市场上面临着高精度、整合难度、成本压力、生产效率等多重挑战。此方案使用全套台达运动控制方案,不仅到位精度及CT时间达到客户要求,整体系统成本较过往更是省下65%,达到双赢的成果。

     

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-08-27
    · 78 次
  • 台达薯片机械加工解决方案

    你有没有好奇过,一包薯片,同一个品牌,为什么袋装和罐装,口感相差这么多?借这篇薯片加工机解决方案讲讲,袋装薯片 VS 罐装薯片更好吃的小秘密!台达近期在印度市场推出了薯片加工解决方案,制作薯片所需的所有工序均由PLC控制,最后,我们成功地保持了薯片的质量并提高了产值,可编程逻辑控制器使过程更加可靠、灵活和一致。近几年,我国正在大力推进薯类产品加工销售,国内薯类作物种植面积扩大,相关加工技术和产品也在逐渐开发中。台达在食品行业也是积极探索,致力于加快解决薯类加工工艺适应性差、设备耗能高与质量控制弱、加工产业标准不健全等问题的步伐。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-08-12
    · 82 次
  • 隐形眼镜检测机解决方案

    隐形眼镜检测机是一种仿人工检测开发的设备,代替人的眼睛、大脑、及手部动作,以快速和精准的机器智能检查技术,搭配电气自动化方案共同完成隐形眼镜的瑕疵和缺陷检测,并按照质量类别分类,完成制程内关键质量检查任务。台达方案集成台达PLC-Based 运动控制器AX-3系列强大的运动控制功能和台达视觉检测算法。

    方案架构图如下,欢迎下载了解更多说明

    更新时间: 2024-07-09
    · 64 次
  • 台达旋盖机解决方案

    针对精度低、旋盖扭力数据无法追溯等主要客户痛点,台达精研旋盖机市场需求,针对市场的高标准,开发高精度扭力的直线跟踪式旋盖机解决方案:整合经典的高性能交流伺服系统ASDA-A3系列,加载内含自主科技的扭力传感器,实现扭矩闭环控制,革新旋盖工艺效率与质量。

    方案架构图如下,欢迎下载了解更多

    更新时间: 2024-07-09
    · 171 次
  • 纯水净化系统设备成功案例

    台达提供客户更快速的纯水净化系统建置的方案,增加产业竞争力。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-06-17
    · 148 次
  • 风电风扇铺布机设备方案

    风电叶片是风力发电机的重要部件,叶片越长,面积越大,捕获风能的能力就越强,由此风电叶片的设计与质量是发电能力的关键因素之一。

    风电风扇铺布机设备用于风力发电中的叶片的制造,导轨按照叶片的形状铺设,滑轨小车在导轨上往复运行并同时将叶片材料迭放起来,往复多次实现叶片材料的堆积。堆积完成后,由后段工艺流程将材料加固稳定,打磨叶片平滑度。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-16
    · 145 次
  • 包装行业快消品瓶装灌装机

    选用DIADesigner整合性软件,同步编程控制器、变频器、伺服驱动器。可以处理具有不同粘度和容器体积的多种产品,从而降低了操作成本与安装时间。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-16
    · 145 次
  • 包装行业套标机方案

    台达套标机解决方案采用双头套标机,相较传统单头套标机,加工速度快、节省作业空间、无需停机补料。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-16
    · 116 次
  • 包装行业烫金机解决方案

    台达烫金机解决方案:整套方案搭配台达自行开发的跳步算法软件,烫印质量好、材料利用率高,加工速度快、烫金精度高,而且表面光泽度高。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-13
    · 116 次
  • 光伏行业玻璃倒角方案

    台达推出流水线自动玻璃倒角机解决方案。前工序:对接双边机;后工序:可对接清洗机;

    只需输入倒角大小,自动完成倒角程序,不仅节约人力,降低玻璃损耗,提高玻璃产量,且提升加工速度,彻底解决了玻璃深加工行业中玻璃倒角难这一问题,让玻璃倒角变得轻松简单,大幅提升玻璃倒角精度和美观度!

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-13
    · 100 次
  • 橡塑行业鞋底双缸热压机方案

    精准掌握每一道工作排程,确保每次的加热时间、加热温度及开模时间皆控制于正确的规范内;实时侦测每一站的当前状态,及时調整,确保材料维持在橡胶的硫化曲线特性;应对不同客户的客制数量需求,台达针对这方面提供用户高速切换功能,以满足市场需求。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-13
    · 105 次
  • 橡塑行业帘纱拼接方案

    帘纱作为轮胎的骨架材料,就如同钢筋在混凝土中所扮演的角色,使轮胎得以成型、尺寸稳定、抗冲击力、耐疲劳并提供载重能力,极大改善轮胎性能。帘纱布主要应用于斜交胎的制程。台达提供客户采用机械手臂搭配视觉定位,提高产能的同时贴合精度大幅提升的方案,增加产业竞争力。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-13
    · 43 次
  • 包装行业中包机方案

    台达提供纸巾车间完整产线解决方案,本方案主要分享中包机设备解决方案,中包机是纸制品生产线的后段环节,目前主流的设备工艺是单推杆机构,工作节拍受推杆电机性能影响,最大运行速度22包/分钟。在生产线前端效率越来越高的情况下,传统中包机方案已经难以满足需求。台达为客户提供的中包机解决方案采用双推杆结构,交替运行,避免电机性能的影响,效率提升35%。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-13
    · 71 次
  • 电子行业电池板插件机方案

    台达电池板插件方案,通过自主研发的视觉函式库DMV-Lib,精准检测、识别、定位电容引脚,智能剔除不良品,保证生产品质。采用台达SCARA高性能四轴机械手,具有高速、高精的优势,搭配不规则电池板插件算法,保证高速精准插件。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-13
    · 64 次
  • 机器人应用磁钢分拣设备方案

    台达分拣方式:机器人控制驱动一体机MS系列的CVT混料分拣,可以在同一视觉、同一手臂、同一输送带下分拣两种物料,帮助客户解决生产中的高速分拣难题。

    优良的机器视觉函式库DMV-Lib为手臂装上了一双“慧眼”,保障手臂在高速运行时能够分辨出不同物料,并对其进行编号,再将信息输出给手臂,手臂收到相应数据后经过智能演算法,在手臂语言 (Robot Language, RL)中读取相应的变量,再按照视觉输出的物料特征对其物料进行相应的抓取,从而实现输送带上不同物料的分拣动作。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-11
    · 100 次
  • 电工行业高速线缆绕包机方案

    绕包机的作用是在电缆生产过程中,让包带按照设定的节距紧密的缠绕在铜线上,以此提高电缆的性能。

    台达方案:采用恒张力智能控制系统,无需人工中途调整,减少人为废品率和人工成本,确保了生产产品的质量。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 92 次
  • 橡塑行业二步法全电吹瓶机方案

    台达新型二步法全电吹瓶机方案,以旗下自动化产品串联主链条、分距机构、提胚机构、取胚出瓶机构、开合模以及拉伸机构,实现产线全电化,提高生产效率和精度。

    台达二步法全电吹瓶机解决方案,基于传统吹瓶机设备不断优化,大幅提升生产精度与效率。如果您想进一步了解我们的方案,欢迎联系我们,和我们一起“塑”造未来!

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 69 次
  • 养殖行业环境控制解决方案

    畜牧业是农业经济的支柱产业,畜牧生产发展关系国计民生,其中生猪养殖是畜牧业的重要组成部分,猪肉也是中国居民肉食品消费的主要来源。但随着养殖行业规模化、集约化方向的发展,对自动化、智能化提出更高的要求。

    台达提供客户更多样化的方案,增加产业竞争力。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 66 次
  • 包装行业裁切护角机方案

    对于裁切护角机的设备应用,精度和速度以及动作柔顺性是其核心宗旨,速度快,精度高且切刀动作能够柔顺,才是客户理想的裁切护角机解决方案。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 65 次
  • 机器人应用智能分拣及装箱方案

    台达SCARA工业机器人分拣系统方案,具有优异的DMV-Lib机器视觉演算法,为机械手装上一双“慧眼”,能在高速运行的输送带上,保障机械手高速运行的同时,精准捕捉每个袋子的位置,具有高速高精优势,保证质量的同时又能提升产能。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 65 次
  • 包装行业自动包馅机方案

    台达推出基于运动控制器DVP系列开发的多功能自动包馅机解决方案,适合食品企业生产使用,能够大批量生产、标准化成型,机台可以根据不同产线,生产各式包子、小抛饼。全自动控制,多配方配置,可以根据需求更改生产参数,并具有与其它馅料生产机台联合作业的能力。采用台达自动包馅机解决方案可以达到每分钟25次的包料循环,生产效率可达每分钟50个,并提供了100组配方数据,包含字符的配方名称,设定轻松便捷。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 67 次
  • 食品饮料行业旋盖机方案

    速度及旋盖质量稳定性是旋盖机核心宗旨,台达旋盖机解决方案速度快,无间断,旋盖稳定,是客户理想的解决方案!

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 73 次
  • 机器人应用眼影组装入盒方案

    台达眼影组装入盒解决方案,是一次对工业智能化的巧妙应用,通过将视觉系统、机器人、工艺部分的功能整合到上位软件中,不仅提高了系统的整体智能化水平,也为用户提供了更为便捷的操作体验。其中,台达CVT(Conveyor Tracking,传送带随线追踪)功能的卓越表现更是此方案的一大亮点。这项技术的引入,使得机器人能够实时追踪传送带运动,将眼影盘精准、高效地放入眼影盒中,此方案应用能够不断为化妆品制造商带来更高的生产效率和产品质量。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 40 次
  • 流体行业单双压螺旋式制冷压缩机方案

    常见螺旋式冰水主机有单压系统与双压系统,在系统上选择完成后,会进入压缩机启停与容调控制,每颗压缩机的控制程序基本上是相同的。因此,可以将单压缩机与双压缩机控制程序整合在同一套,方便程序维护,差别在于双压要多考虑第二压缩机的启动与停机等连锁条件。另外,通过FB将常见程序模块化,可以简化繁琐的重复程序。

    台达提供客户一站式的解决方案,增加产业竞争力。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 69 次
  • 半导体行业芯片测试分选机

    为满足芯片测试分选行业应用需求,台达建立了全新芯片测试分选行业设备的自动化整合方案,实现对半导体芯片分选行业的赋能。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-10
    · 103 次
  • 包装行业软管拉管机方案

    台达拉管机解决方案集成了多种补偿算法,兼顾不同产品特点,易操作,使用灵活。使用高效的运动控制方案,帮助企业提升效率,增强品牌竞争力。

    方案架构如下,欢迎下载案例说明了解更多信息。

    更新时间: 2024-05-08
    · 110 次