-
【软体应用】DOP-110WS使用DIAScreen软件编程,是否可以输入汉字?
可以,使用多语输入元件即可。
多语输入提供16种语言输入法供使用者应用,使用者可自行决定其输入法来编辑显示文字。
进入常用 > 模块参数 > 多语输入法设置,勾选欲使用的输入法,并搭配输入组件内的多语输入组件,即可使用多语输入。
{71CA7D95-CE6D-4797-9E62-49E12DDA5656}.png
{C630F94E-2FC4-47CC-98C3-3B019F7AC322}.png
多语输入组件新增结合加强型配方群组命名、加强型配方Char格式、账号输入,让名称内容可以使用Unicode输入。
更新时间: 2025-11-28·136 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-110IG使用DIAScreen软件编程,历史趋势图想要显示三条曲线,不能显示什么原因?
首先,需要说明的是想要在一个历史趋势图中显示三条曲线,需要历史缓冲区做连续的地址才可以,比如下图中这样,设置历史缓冲区的起始地址是$0,读取长度设为“3”,这样就是读连续的三个地址;
{859A002A-7A6D-447E-A509-911E74EF734C}.png
然后,在历史趋势图组件的样式中,需要把曲线数目设置成“3”;
{928F16D6-FEF4-49CB-A4B0-5A07D940E76E}.png再到历史趋势图的历史资料中,如下图:把曲线1~3启动中的0全部改成1,数据起始位置分别为0、1、2,即可显示三条曲线了。
{CB1C5C06-F87B-4405-AA50-5419996B656B}.png
更新时间: 2025-11-21·89 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107WV使用DIAScreen 1.6.0版本的软件编程,静态文字无法拉伸是什么原因?
静态文字默认是按照文字长度来自动显示组件长度的,可以在软件常用-模块参数-默认值-组件默认值中,把组件依文字自动重设大小设为“不应用”,然后按“确定”即可。
更新时间: 2025-11-03·68 次
·0 次
-
【软体应用】DIAScreen 1.6.0版本的软件安装完成,打开更新管理员下载安装机型时,提示“更新管理员失败”怎么处理?
当提示更新管理员失败时,可以在更新管理员的选项设置中,将预设更新服务器从“中国”修改成“全球”再尝试下载。
更新时间: 2025-09-26·167 次
·0 次
-
【软体应用】触摸屏DOP-112WX的组件的内文字体格式能否批量修改?
可以,依次点击DIAScreen软件上的工程项目→语系管理→多国语系文字汇出;
汇出之后的CSV档中,可以修改文字格式和字号大小;
修改完之后再点语系管理中的“多国语系文字汇入”,将CSV档重新汇入,即可将字体格式变更。
更新时间: 2025-09-25·155 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen1.6.0版本的软件如何清除是缓冲区资料?
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen1.6.0版本的软件如何清除是缓冲区资料?
打开DIAScreen1.6.0软件, 选择数据管理è历史缓冲区设置,正在资料清除栏位中填入一个位地址,可以是内部的地址,也可以是下位机的地址,比如内部地址$0.0,当$0.0置ON时,即可将资料清除。
更新时间: 2025-09-01·92 次
·0 次
-
打开DIAScreen软件, 选择工具è辅助键,即可打开辅助键;
然后在辅助键界面,选择需要设置的按键,则会跳出如图选项,即可根据需要选择对应的按钮设置。
Global和Local区别如下:
⚫ Global
当使用者设置F1为系统目录且设置为Global时,代表若有十个画面,无论使用者切换到哪一个画面,执行F1时,都会执行系统目录的动作。
⚫ Local
当使用者于第一个画面设置F1为系统目录且为Global时,代表只有当使用者切换到第一个画面执行F1时,才会执行系统目录的动作。
更新时间: 2025-08-26·59 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-110CS如何使用DIAScreen软件切换系统语言?
【软体应用】DOP-110CS如何使用DIAScreen软件切换系统语言?
打开DIAScreen软件, 新增一个數值輸入组件,联机名称选择Internal Parameter,组件名称选择LANG_OF_SYSMSG,然后点确定;
系统语言支持的多国语言和对应的编号定义如下,在数值输入组件中输入对应的语言编号即可切换对应的语言;
可以通过进入HMI的系统目录界面查看系统语言变更。
更新时间: 2025-08-06·83 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV如何通过DIAScreen软件设置屏幕保护画面?
【软体应用】DOP-107BV如何通过DIAScreen软件设置屏幕保护画面?
打开DIAScreen软件编写的HMI程序, 新增一个画面,点汇入,选择一个图片,然后点打开;
在常用中选择“屏幕保护画面”,将刚刚汇入图片的画面选中,当出现绿色箭头的时候即可拖入到右边作为屏幕保护画面。
更新时间: 2025-07-18·91 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107CV原本使用COM1口连接台达DVP系列PLC,现在需要更换为COM2口连接,DIAScreen 软件中要怎么转换?
【软体应用】DOP-107CV原本使用COM1口连接台达DVP系列PLC,现在需要更换为COM2口连接,DIAScreen 软件中要怎么转换?
方法一:
打开DIAScreen软件,选择设备通信;img_1763023282766.png
点选红框内向下的小箭头;
img_1763023282931.png
即可从COM1口直接转换到COM2口,点确定即可。
img_1763023283087.png
方法二:
同样在设备通信中,不管COM1口,直接选择COM2口,勾选连接,制造商、系列以及下面的通信设置与COM1口设置成一致,点确定;
img_1763023283409.png
然后再重新进入设备通信界面,选择COM1口,取消勾选连接,会跳出如下界面,点确定;
img_1763023283562.png
进入以下界面,点选转换即可。
img_1763023283712.png
转换成功如下,删除COM1口,转换到COM2口。
img_1763023283880.png更新时间: 2025-06-20·67 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107WV如何通过DIAScreen软件修改系统语言?
更新时间: 2025-05-30·74 次
·0 次
-
【功能咨询】DOP-107WV连接两个扫码枪如何区分数据?
DIAScreen V1.5.3 可以使用COM口连接扫码枪,这样使用HMI可以连接多个扫码枪;但是在程序中无法自动分辨数据来自于哪个扫码枪;需要在操作上自行进行区分。
解决方法:
例如:使用USB接口连接扫码枪1,COM1口使用RS232连接扫码枪2。
那么需要建立两个Barcode输入元件,Barcode输入元件1,Barcode输入元件2;并且Barcode输入元件1写入内存地址关联$0,Barcode输入元件2写入内存地址关联$100
扫码枪1进行扫描时,先点击Barcode输入元件1,再进行扫描,扫描数据会传送到$0;
扫码枪2进行扫描时,先点击Barcode输入元件2,再进行扫描,扫描数据会传送到$100;
更新时间: 2025-05-27·62 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107EV连接鼠标,使用DIAScreen 软件需要怎么设置?
更新时间: 2025-04-28·67 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件做的报警,报警讯息怎么设置多国语言?
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件做的报警,报警讯息怎么设置多国语言?
打开DIAScreen软件,点选常用-模块参数-多国语言-多国语言设置,默认只有一种语言,可以点左上角的img_1763023310807.png图标,新增一种语言,分别命名为中文和英文;
然后点选数据管理-警报设置,打开警报设置画面,在讯息内容栏中先填写中文的报警讯息内容,比如下图;
设置好中文报警讯息内容后,点选软件中的常用-语言,选择为英文;
在讯息内容中设置英文的报警讯息内容;
此时如果选择语言为中文时,报警时即可显示中文的报警讯息,反之如果选择语言为英文时,报警时即可显示英文的报警讯息。
更新时间: 2025-04-21·49 次
·1 次
-
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件,怎么设置账号和密码?
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件,怎么设置账号和密码?
打开DIAScreen软件,点选模块参数-选择权限与密码;
在下面的账号密码表设置中,选择对应的权限等级,比如等级三,就在等级选择框中选择“3”等级;
点选新增账号,即可在下面增加账号和密码,比如账:ABC,密码:1234qasd@,此时,如果有组件需要输入权限等级3及以下的账号和密码,输入此账号和密码即可。
更新时间: 2025-03-31·86 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV如何使用U盘下载程序?
打开DIAScreen软件编写的HMI程序,点软件左上角,选择制作画面档-制作画面自动更新档,执行后,DIAScreen软件会自动将目前的画面数据进行编译;
编译后,会弹跳出选择储存目录路径,将文件存在U盘的根目录中,若勾选启用画面更新保护,当进行档案复制时,会要求输入此拷贝密码,默认12345678;
将U盘插入HMI的USB Host口中,人机会自动侦测外部装置是否有自动更新文件(Disk Auto Update Check),若侦测到,即会显示是否执行自动更新讯息窗口,若选择确定,人机会自动更新韧体与画面,选择取消,人机不做任何动作。
更新时间: 2025-03-21·124 次
·0 次
-
【通讯问题】DOP-107EV使用DIAScreen软件,通过以太网下载程序如何设置?
【通讯问题】DOP-107EV使用DIAScreen软件,通过以太网下载程序如何设置?
- 1. 首先需要将电脑与HMI的IP地址设置在同一网段;
电脑IP的设置方式 :于Windows开始菜单中右键单击选择“网络连接”-以太网,选择更改适配器选项,然后选择对应的连接网关。
img_1763023306121.png于网络设置中,选择“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)”。
img_1763023306279.png
选择属性,即可进入TCP/IP设置,如下图。
img_1763023306435.png人机IP的设置方式如下:
进入系统目录,点系统设置-网络,将MODE改为Static,然后即可设置IP地址。
img_1763023306583.png 人机的程序中上/下载方式设置为以太网;
点常用-环境设置,将上/下载设置改为以太网,点确定即可。
更新时间: 2025-02-28·161 次
·0 次
- 1. 首先需要将电脑与HMI的IP地址设置在同一网段;
-
【软体应用】DOP-107BV如何恢复出厂设置?
1. 如果知道最高权限密码的话可以通过硬件恢复出厂设置:
a) 长按HMI空白处,听到响声之后按左上角进入系统目录,然后点系统设置-文件管理-格式化;
img_1763023314244.png
b) 选择HMI,然后会跳出“确定要格式化吗?”点确定;
img_1763023314393.png
c) 然后输入最高权限密码,点确定,即可恢复出厂设置成功。
img_1763023315088.png
2. 如果不知道最高权限密码,必须使用软件来恢复出厂设置,但是前提是必须保证电脑和HMI能正常连接;
a) 打开DIAScreen软件,选择工程项目-恢复出厂默认值;
img_1763023315236.png
b) 会跳出如下对话框,点“是”即可不用输入密码,直接将HMI恢复出厂设置。
img_1763023315383.png
更新时间: 2025-02-27·78 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107WV使用管状图组件怎么控制水流方向?
更新时间: 2024-12-20·64 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件能否把画面导出为照片?
DOP-107BV使用DIAScreen软件能否把画面导出为照片?
可以的。
打开DIAScreen软件创建的程序, 并找到要导出的那个画面;
然后点击软件常用-汇出/汇入中的汇出;
点击确定,即可将该画面汇出为照片保存到指定的路径。
以照片的形式打开。
更新时间: 2024-12-16·46 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107WV使用DIAScreen软件編程,如何使用多語輸入組件?
【软体应用】DOP-107WV使用DIAScreen软件编程,如何使用多语输入组件?
打开DIAScreen软件,新建一个画面, 然后右键单击选择“输入”,找到多语输入组件选中,在画面中新增多语输入组件,并在一般-写入内存地址中输入寄存器地址,比如:$1;
然后在软件-模块参数-多语输入-多语输入法设置中任意勾选一种语言,按确定即可。
更新时间: 2024-11-25·72 次
·0 次
-
DOP-107WV使用DIAScreen软件怎么修改画面的背景颜色?
【软体应用】DOP-107WV使用DIAScreen软件怎么修改画面的背景颜色?
打开DIAScreen软件,新建一个画面,然后在画面的属性表窗口中(如果找不到属性表窗口,可以在软件检视中将属性表窗口勾选),选择画面背景颜色;
选择想要设置的背景颜色,比如红色,
点击确定,即可将画面背景颜色设置为红色。
更新时间: 2024-11-25·65 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV如何设置一个开机画面可以显示公司Logo?
【软体应用】DOP-107BV如何设置一个开机画面可以显示公司Logo?
1. 打开DIASreen软件,点工程项目-图形库,新增图形库:名称123;
img_1763023290717.png
2. 点图标“将图形数据汇入”,将带有公司Logo的图片汇入
img_1763023290864.png
3. 点软件中的“常用”-“模块参数”-“默认值”,点选开机Logo,勾选启用,在图形库中将
汇入的公司Logo图片添加进去,然后按确定即可;
如下图:
img_1763023291022.png
4. 点选工程项目-下载画面即可将开机Logo下载到HMI中。
img_1763023291178.png更新时间: 2024-10-25·79 次
·1 次
-
DOP-107WV的触摸屏使用DIAScreen软件怎么设置程序开启时的保护密码?
【软体应用】DOP-107WV的触摸屏使用DIAScreen软件怎么设置程序开启时的保护密码?
打开DIAScreen软件,点“工程项目”,找到“密码保护”选项;选择“密码保护”选项进入以下界面,点“确定”即可;
img_1763023303143.png
密码保护的密码在如下图“模块参数”—“权限与密码”—“最高权限密码”中设置更新时间: 2024-10-18·500 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107CV怎么设置进入系统键需要密码才能进入?
打开DIAScreen软件,点“常用”,找到“模块参数”选项,然后点默认值,
将系统键使用模式改为密码检查,然后在下面的系统键密码中设置密码即可。
更新时间: 2024-09-23·110 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件编写程序,想要实现换画面的同时触发一个Bit位,怎么操作?
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件编写程序,想要实现换画面的同时触发一个Bit位,怎么操作?
第一种方法:
可以在换画面的按钮属性中找到动作条件,然后设置一个触发位,比如下图中的$0.0;
触发方式如果选择写入前触发,则换画面按钮按下后先将$0.0置ON,再切换画面;
触发方式如果选择写入后触发,则先切换画面然后将$0.0置ON。
第二种方法:
可以在换画面按钮的属性宏中写入宏指令BITON $0.0,可以写入执行前宏,也可以写入执行后宏,跟上面讲到的写入前触发和写入后触发效果一样。
更新时间: 2024-09-13·101 次
·0 次
-
DOP-107BV使用DIAScreen软件编写程序,是否能够自动保存副本?
【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件编写程序,是否能够自动保存副本?
软件中可以设置多久自动保存,打开DIAScreen软件,点常用-环境设置,会出现以下界面:
勾选自动存档,然后设置间隔时间3Min,即可每三分钟自动保存一次。
更新时间: 2024-09-02·114 次
·0 次
-
DOP-107BV的触摸屏使用DIAScreen软件怎么添加画面背景?
【软体应用】DOP-107BV的触摸屏使用DIAScreen软件怎么添加画面背景?
打开DIAScreen软件,点常用中的汇出/汇入中的汇入选项;
找到电脑中想要做背景的图片,点打开;
img_1763023277007.png
即可将此图片作为画面的背景,如下图:更新时间: 2024-08-16·95 次
·0 次
-
DOP-107WV的触摸屏使用DIAScreen软件,按钮想要使用自己的照片怎么操作?
【软体应用】DOP-107WV的触摸屏使用DIAScreen软件,按钮想要使用自己的照片怎么操作?
首先打开DIAScreen软件,点工程项目中的 图形库,然后点+图标新增图形库,新增图形库之后,点<=图标将图形数据汇入,找到计算机上想要使用的照片点开启,汇入即可;
然后在画面中新建按钮组件,如下图找到图形,点图形名称;
最后进入以下界面,在Private中找到自己新增的图形库中的照片,拖入到按钮的状态框中,点右下角的√即可。
更新时间: 2024-07-29·115 次
·0 次
-
【软体应用】DOP-107CV如何清除报警历史信息?
1.打开DIAScreen软件,点常用-->模块参数-->控制命令-->命令区
2.勾选一般控制
3.对应的地址的Bit3置ON为警报缓冲区清除;
以图中为例,当给$0赋值8 或者 $0.3置ON時即可清除警报记录。 1.png
更新时间: 2024-07-19·124 次
·0 次
-
加强型配方所支持的数值单位为 Word 或 DoubleWord,
其数值格式可以选择 BCD、Signed Decimal、Unsigned Decimal、Hex、Floating、Char,
其中 Char 格式的读取长度最大可以支持 32 个 Word 长度(即 64 个字符)。
更新时间: 2024-05-16·87 次
·0 次
-
第一步:打开 DIAScreen 软件,点击档案-制作画面资料文件或者制作画面自动更新档,DIAScreen 软件会自动将目前的画面数据进行编译,编译后完成,会弹跳出选择储存目录路径,选择 U 盘的路径,将文件存储到 U 盘的根目录中;
第二步:然后将U盘插到人机的USB口上,启动人机,进入人机的系统目录,点选系统设定【System Setting】-文件管理【File Manager】-复制文件【Copy File】,然后将 USB 中的 HMI-000 的文件夹复制到HMI中即可。
更新时间: 2024-05-16·154 次
·0 次
-
在 DIAScreen 软件中点选项-机型转换,找到对应机型即可。
如果提示不支持的 COM 口设定,需要先将程序中用到的 COM 口更改一致。比如两个型号的 COM1 口都支持 RS232 通讯,COM2 口都支持 RS485 通讯。
更新时间: 2024-05-16·103 次
·0 次
-
DOP-107WV换画面按钮怎么设置为每次点击都需要输入密码才能切换画面?
1. 在换画面按钮的进阶中设置相应的用户权利,默认0等级为不需要密码,可以设置1\~7等级;
2. 点软件选项-设定模块参数-权限与密码-账号密码表上设置对应等级的账号和密码。
更新时间: 2024-05-16·82 次
·0 次
-
此机型有两路RS485,COM2口针脚为1+6-,COM3口针脚为4+9-,COM2口和COM3口共用一个实体口。
更新时间: 2024-05-16·82 次
·0 次
-
DOP-B的手册下载链接:https://globalftpcn1.deltaww.com.cn/File/SharedVerify?id=rhGKCIrQTcczbHtbFhlXI3wxdMgJ2v
密码:bITuUo5OKfw0
链接有效期至:2025年6月4号
更新时间: 2024-05-16·130 次
·0 次
-
生效位元主要是用于让用户透过此位将某一组件可操作,且必须搭配生效准位一起使用。
若生效准位设为OFF,代表生效位元是于生效准位为OFF 的状态时可操作;
反之,若生效准位设为ON,则代表生效位是于生效准位为ON 的状态时方可操作。
更新时间: 2024-05-16·111 次
·0 次
-
-
进入【选项】-【Background 宏】,即可设定Background 宏。
Background 宏在人机运作过程中会一直重复执行,一次执行一行或是数行的程序(并非一次执行完毕),执行到最后一行程序,会从头开始执行。
更新时间: 2024-05-16·69 次
·0 次
-
第一步:进入【选项】-【Clock 宏】,即可设定Clock 宏。
Clock 宏于人机运作过程中会一直重复执行。与Background 宏不同的是,Clock 宏会一次执行完Clock 宏内的所有指令,而非一次执行一行或数行指令。Clock 宏与画面Cycle宏相似,都是依照所设定的宏延迟时间来重复执行。用户可以进入【选项】-【设定模块参数】,设定【Clock 宏延迟时间】。
更新时间: 2024-05-16·90 次
·0 次
-
进入【选项】-【Initial 宏】,即可设定Initial 宏。
Initial 宏为人机启动时第一个执行的宏,因此用户可将整个人机程序中所需的一些初始设定写在Initial 宏中。
更新时间: 2024-05-16·76 次
·0 次
-
画面开启宏代表 DIAScreen 所建立的每一个画面都会拥有一个画面开启宏,当用户开启目前画面或是切换至另一画面皆会执行画面开启宏。而整个画面的其他动作,必须等到画面开启宏执行完毕后才会开始进行。
更新时间: 2024-05-16·84 次
·0 次
-
画面关闭宏代表 DIAScreen 所建立的每一个画面都有一个画面关闭宏,当用户关闭目前画面或是切换至另一画面之前则会执行画面关闭宏。此宏必须执行完毕,新画面的动作才会开始执行。
更新时间: 2024-05-16·82 次
·0 次
-
人机使用过程中屏幕上出现please update fireware now?是什么意思
此信息是提示请更新韧体,使用DOPSoft2.00.07软件更新韧体即可;
如果无法更新韧体,建议返厂重新烧录韧体。
更新时间: 2024-05-16·117 次
·0 次
-
台达人机界面HMI的编辑软件可以与台达DIAView SCADA工业图控系统进行通讯吗?
台达人机界面HMI的编辑软件DIAScreen方便用户与其他上位控制(如SCADA) 联机,使用者可以透过TCP/IP或者RS-232、RS-485等方式,将数据储存在缓存器,就能简易的在DIAView工业图控系统上读取到HMI上的画面数据以及相关数据。
HMI联机状态
DIAView联机状态
更新时间: 2024-05-16·98 次
·0 次
-
1. 长按人机背面的 System Key 3秒,即可进入人机系统画面。
2. 开启 DOPSoft 软件,建立系统目录按钮,下载画面至人机,通过点选系统目录按钮进入人机系统画面。
更新时间: 2024-05-16·81 次
·0 次
-
多语输入提供16 种语言输入法供用户应用,使用者可自行决定其输入法来编辑显示文字。
进入[选项]--->[设定模块参数]--->[多语输入法设定],勾选使用的输入法,并搭配[输入组件]内的[多语输入]组件,即可使用多语输入。
更新时间: 2024-05-15·71 次
·0 次
-
DOP-107BV屏幕上一直报错误3,使用DIAScreen 1.4.0版本的软件怎么屏蔽报错?
在 DIAScreen 软件中点选“模块参数”—”默认值”,将系统错误显示时间从 3 改为 0 即可%E6%8D%95%E8%8E%B71212.PNG
更新时间: 2024-05-15·70 次
·0 次
-
1. Step1 于空白处按压大于> 3 秒后,会听到Buzzer 提示音(系统声音开启);
Step2 听到Buzzer 提示音后,于1 秒内按下左上角;
Step3 显示是否进入系统页面,点击yes即可。
2. 开启 DIAScreen 软件,建立系统目录按钮,下载画面至人机,透过点选系统目录按钮进入人机系统画面。
更新时间: 2024-05-15·90 次
·0 次
-
DOP-B10E615如何与汇川PLC进行COM口通讯?
- 需要设置制造商为Modbus,系列选择ASCII(Master)或者984 RTU(Master),其他通讯参数根据PLC通讯协议设置,如下图所示:1.png
更新时间: 2024-05-14·103 次
·0 次