Details
Icon

【功能咨询】DOP-107WV连接两个扫码枪如何区分数据?

60 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-05-27 · 更新日期: 2025-05-27

内容

【功能咨询】DOP-107WV连接两个扫码枪如何区分数据?

DIAScreen V1.5.3 可以使用COM连接扫码枪,这样使用HMI可以连接多个扫码枪;但是在程序中无法自动分辨数据来自于哪个扫码枪;需要在操作上自行进行区分。

解决方法:

例如:使用USB接口连接扫码枪1COM1口使用RS232连接扫码枪2

那么需要建立两个Barcode输入元件,Barcode输入元件1Barcode输入元件2;并且Barcode输入元件1写入内存地址关联$0Barcode输入元件2写入内存地址关联$100

扫码枪1进行扫描时,先点击Barcode输入元件1,再进行扫描,扫描数据会传送到$0

扫码枪2进行扫描时,先点击Barcode输入元件2,再进行扫描,扫描数据会传送到$100

×