Details
Icon

【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件编写程序,想要实现换画面的同时触发一个Bit位,怎么操作?

99 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-09-13 · 更新日期: 2024-09-13

内容

【软体应用】DOP-107BV使用DIAScreen软件编写程序,想要实现换画面的同时触发一个Bit位,怎么操作?

第一种方法:

可以在换画面的按钮属性中找到动作条件,然后设置一个触发位,比如下图中的$0.0

触发方式如果选择写入前触发,则换画面按钮按下后先将$0.0ON,再切换画面;

触发方式如果选择写入后触发,则先切换画面然后将$0.0ON

 

 

第二种方法:

可以在换画面按钮的属性宏中写入宏指令BITON $0.0,可以写入执行前宏,也可以写入执行后宏,跟上面讲到的写入前触发和写入后触发效果一样。

 

×