排序
  • DIADesigner下方状态栏显示错误时的错误排除

    当软件状态栏如下图显示错误时:

    image.png

    原因可能会有多种错误类型,造成PLC主机处理错误或是警告状态。

    1. PLC指令运行时错误。(: 除法指令除零)
    2. 模块回报错误或是警告。(: 模拟输入超过围)
    3. 主机上电自检发现错误。(: SRAM读取异常)

    排除方式请参考AS或其他系列的硬件及操作手册中故障排章节。如附件

    更新时间: 2026-01-05
    · 81 次
  • Diagnostic Tool V1.0.2介绍

    软件名称: Diagnostic Tool
    软件简介: 让终端用户能快速提供有效侦错资讯的工具,可将产生的数据回传原厂做排查。
    适用软件 : DIADesigner
    软件功能 : 以下按各功能说明
    img_1763023327611.png

    [Symbol]
    此区功能未开放。

    [Information]
    Collect System Info.
    获取作业系统的可用资讯(: 硬体规格/地区/编码原则..)

    Collect Event Log
    搜集作业系统事件检视器内的讯息。

    Collect Licenses
    取得目前电脑使用软件的授权状况。

    Collect Installed List
    搜集目前电脑的软件安装状况。

    Collect All Info.
    一次搜集本區以上所有资讯(System Info./Event Logs/Licenses/Installed List)

    [File]
    Collect Log File
    搜集DIADesigner 软件在运行时输出的纪录档。

    Collect DeviceXML
    取得DIADesigner 软件安装后所产生的装置定义文档。

     Collect AppData
    取得DIADesigner 软件Device.xml, Option.xml等等以下路径全部文档(C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Delta Industrial Automation)

     Collect Deploy List
    取得DIADesigner 软件安装的路径。

    Collect Dump File
    取得DIADesigner 软件不正常关闭时产生的错误纪录文档。


    [Clear]
    Clear Xml Files
    清除DIADesigner 软件后台产生的配置文文件,用于当软件不明原因无法开启或窗口配置无法显示/执行特定功能。效果同清除(C:\Users\用戶名\AppData\Roaming\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIADesigner)路径下XML文档。


    [DDF / ESI / CAN / EIP]
    Collect *.ddf
    搜集DIADesigner 软件安装后所产生的*.ddf 档案。

    Collect *.esi
    搜集DIADesigner 软件安装后所产生的*.esi 档案。

    Collect *.eds (CAN)
    搜集DIADesigner 软件安装后所产生的*.eds (CAN) 档案。

    Collect *.eds (EIP)
    搜集DIADesigner 软件安装后所产生的*.eds (EIP) 档案。

    Collect User Import
    搜集使用者曾经导入过的档案。路径为(C:\ProgramData\Delta Industrial Automation\DeviceDataUser)

    Collect All File Lists
    搜集DDF / ESI / CAN / EIP 等档案的路径与名称, 并输出清单。

     搜集的档案皆会输出在与执行档同路径下的Output 资料夹内。

    更新时间: 2025-11-05
    · 305 次
  • Error code 0500.0039 Variable name exceeds 42 characters

    DIADesigner V1.10 软件编程错误,显示变量超出字符长度,最大限制42,原因如下

    1、超出42字,一个汉字占2个字,

    处理方法:请用户简化变量名字。

    2、未超出42字,但依然报错,系统是英文系统,编码导致。

    img_1763023287886.png

    处理方法:操作系统 >设置>时间与语言>系统管理语言设定,取消勾选Beta

    img_1763023288055.png

     

    更新时间: 2025-08-01
    · 73 次
  • EtherCAT PDO映射页面中为甚么不能同时勾选多组PDO群组?

    问题描述 : EtherCAT PDO映射页面中为甚么不能同时勾选多组PDO群组?

    原因 : 是否支持勾选多组PDO群组的功能主要与该装置的ESI档案定义有关。

    查看方式 : 

    1. EtherCAT配置加入从站装置
    2. 点击该装置并在下方页签中找到PDO映射

    img_1763023322553.png

    1. 点击PDO映射页签
    2. 点击要查看的群组项目或其底下的PDO参数
    3. 点击『编辑』按钮

    img_1763023322701.png

    1. 查看编辑画面中的右上方的排除群组内有哪些PDO群组的索引被勾选,则代表该PDO群组无法与被勾选PDO群组同时勾选使用。 

    img_1763023322863.png

    更新时间: 2025-01-16
    · 54 次
  • Online 时会跳出 “硬件配置” “项目与装置不一致”

     

    1. 如果使用模拟器进行通讯跳出此错误

    因为AS 模拟器 v1.14.10以下版本不支持新功能 : M,D,HC设备通讯只读功能。

    2. Firmware版本过旧

    使用 Firmware v1.14.30(含)以上的版本。

    3. EIP RTU数据残留

    为软件问题,会在V1.8.0 DIADesigner 修复。

    若非以上问题请联络开发人员

     


    更新时间: 2025-01-15
    · 78 次
  • 如何将项目中旧版EDS装置替换成新版EDS装置

    问题描述 : 如何将项目中旧版EDS装置替换成新版EDS装置

    操作方式 : 

    1. 确认已汇入新版的EDS装置
    2. 到网络视图画面将旧版EDS装置手动删除
    3. 从工具箱中的总线装置找到新版的EDS装置并手动加入到网络视图中
    4. 再次重新配置数据交换表与Tag设置
    5. 即可完成EDS替换动作

    说明 : 

    l   DIADesigner支持同时存在多版本的EDS装置,因此新旧版的装置替换只能透过手动新增删除的方式进行

    l   此操作在EtherNet/IPCANopenEDS装置皆适用

    更新时间: 2024-11-06
    · 87 次
  • 示波器记录时画面无曲线

    问题描述:在特定用户计算机上使用示波器画布不会出现任何曲线

    检测方式:

    1. 解压缩附件档案。
    2. 运行附件文件压缩后的执行檔。
    3. 在此程序的画面中点击鼠标,若显卡驱动正常的话,会出现一个方格色块且会随着点击持续变色,若没出现则该台计算机的渲染相关系统是有问题的,可以试着更新该计算机的显卡驱动、Windows Update、甚至升级Windows
    l_e6c5ab2b4c488f33d03ad9aded5cee9c.png
    更新时间: 2024-10-18
    · 60 次
  • DIADesigner支持EtherCAT功能的产品固件版本说明

     

    在DIADesigner使用EtherCAT相关功能,须注意产品的固件版本是否支持,若非支持的固件版本,则EtherCAT配置会下载失败。

    1. AS300系列主机搭配AS-FECAT功能卡

    • AS300系列主機,固件版本不得低于V1.14.20。

    A300%E9%9F%8C%E9%AB%94.png

    • AS-FECAT功能卡,固件版本不得低于V1.02.00。

    FECAT%E9%9F%8C%E9%AB%94.png

    2. DVP-ES3(TEC)主机

    • DVP-ES3(TEC)主机,固件版本不得低于V1.08.10。
    • 副核心EtherCAT,固件版本不得低于V1.02.06。

     

     

     

     

     

    更新时间: 2024-10-15
    · 202 次
  • DIADesigner重设窗口布局无效,如何恢复窗口布局

    问题情境:软件内有些窗口无法开启,并且点击“窗口”>“重设窗口布局”也无法恢复时。

    请到以下路径删除其中的DefaultWorkspaceVersion.txt文件。(用户名为您计算机用户名)

    C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIADesigner

    重启软件即可恢复。

    img_1763023342860.png

    更新时间: 2024-09-07
    · 139 次
  • PLC用软件DIADesigner上传完程序了也在线更新程序了,再使用ISPsoft3.16软件连接不上?

    DIADesigner可以支持ISPSoft项目的转文件,但反之ISPSoft无法支持DIADesigner的项目,亦无法对PLC连接。未来将不再维护ISPSoft,请转移至DIADesigner使用。

    更新时间: 2024-09-06
    · 95 次
  • 突然无法启动DIADesigner,但过去可以?

    问题情境:过去可以正常启动软件,但突然不能启动并且没有任何反应与错误讯息。

    可能原因为所安装的Trustview数据保护软件造成,排除方式为洽贵公司的IT管理人员,将DIADesigner加入例外名单,或是删除Trustview软件,即可启动软件。

    更新时间: 2024-09-06
    · 113 次
  • DIADesigner的LOG文件存放路径在哪里?

    问题情境:当台达原厂需要客户提供LOG文件进行进一步分析时。

    请到以下路径取得其中的Message.log文件。(用户名为您计算机用户名)

    回传给台达进行诊断。

    C:\Users\用户名\AppData\Local\Delta Industrial Automation\DIAStudio\DIADesigner\logs

    img_1763023344744.png

    更新时间: 2024-09-06
    · 98 次