排序
  • 使用AX-332实现EtherCAT冗余环网设定

    本文以AX-332为例,演示了如何建立EtherCAT冗余环网,以增强EtherCAT网络的稳定性与抗风险能力
    更新时间: 2025-12-29
    · 55 次
  • DELTA_DIAStudio_Application_Note_通过程序禁用EtherCAT从站示例

    在程序开发的过程中,为了标准化程序,对于同一类型设备可通过同一程序进行实现,但因为设备不同可能导致其连接的EtherCAT从站有所不同,需要在程序中将多余从站禁用,本文将示例如何通过程序禁用EtherCAT从站。

    更新时间: 2025-06-06
    · 168 次
  • AX8 內運行 APP 並進行 Shared Memory 通訊

    本文介绍了如何在AX8环境中运行C#程序,并通过共享内存的方式,实现AX8内的application与C# APP 数据交互。

    更新时间: 2025-04-23
    · 71 次
  • DELTA_DIAStudio_Application_Note_通过网络变量列表进行通讯

      网络变量列表是Codesys平台独有的通讯方式之一,具有应用简单,定义自由的特点,在双方均为AX控制器的情境下,网络变量列表通讯凭借其简单的配置方式,优秀的扩展能力具有很大的优势。

      本文介绍了如何在程序中配置网络变量列表通讯,以及相关设置的含义。协助使用者在工程中应用这种通讯方式。

    更新时间: 2024-12-09
    · 81 次
  • DELTA_DIAStudio_Application_Note_AX的OPC UA通讯Server设定

    OPC UA 通讯作为常见通讯方式之一,广泛应用于各个行业中,AX-8 系列控制器同样支持 OPC UA 通讯,本文介绍了如何通过程序,在 AX-8 控制器中实现 OPC UA 通讯功能,并提供了样例程序作为参考,欢迎下载使用!
    更新时间: 2024-10-29
    · 85 次
  • DELTA_DIAStudio_Application_Note_AX与AS控制器EIP通讯设定

    EIP 通讯作为当前各个行业中应用最广泛,通用性最强的通讯协议之一,在各类设备中都有广泛的应用,同样也是台达旗下 AX 与 AS 系列控制器最常应用的通讯方式之一,本文以 AX 系列控制器与 AS 系列PLC 作为范例,演示了如何配置通讯组态,并通过程序实现EIP通讯。
    更新时间: 2024-10-29
    · 175 次
  • AX系列控制器-AX-8通过FB实现Modbus TCP从站功能

    本文示范 AS332T 与 AX-8 的 Modbus TCP通讯功能。

    在自动化设备开发中,常需要通讯来实现与周边设备的数据交互。在 AX-8 控制系统中,支持 Modbus TCP 的主站和从站功能,在实现从站功能上有设备树配置和FB两种方式,本文将示例 AS300 作为主站,AX-8 作为从站,并在 AX-8 中通过FB的方式实现 Modbus TCP 从站功能。

    更新时间: 2024-06-20
    · 1200 次
  • AX系列控制器-AX-8通过设备树配置实现Modbus TCP从站功能

    本文示范 AX-308 与 AX-8 的 Modbus TCP 通讯功能

    在自动化设备开发中,常需要通讯来实现与周边设备的数据交互。在AX-8控制系统中,支持 Modbus TCP 的主站和从站功能,在实现从站功能上有设备树配置和 FB 两种方式,本文将示例 AX-308 控制器作为主站,AX-8 作为从站,并在 AX-8 中通过设备树配置的方式实现 Modbus TCP 从站功能。

    更新时间: 2024-05-14
    · 146 次
  • AX系列控制器-AX-8与HMI的标签通讯范例

    本文示范标签通讯的用法。

    在自动化设备开发中,常使用HMI搭配控制器实现设备参数的读写与状态监控,传统方式使用寄存器地址实现;现有标签,即直接采用变量名称的方式实现,可省去寄存器地址的设定,更加方便快捷。本文将示例AX-8与DOP-110WS的标签通讯,实现基本轴控功能。

    更新时间: 2024-05-14
    · 202 次
  • AX 系列控制器_EtherCAT状态判断及重连

    EtherCAT全名(Ethernet for Control Automation Technology),是一种将以太网应用到自动化控制的技术。具有以下特点:传输速度快(100M/S)、传输资料量大(1498b)、传输距离长(设备间100m)、更新周期短(<1MS)、同步性好(<1μs)等。

    注:AX-300NA 与 AX-324NA 暂不支持EtherCAT功能。

    本文描述如何判断 EtherCAT 轴的状态以及断线后 EtherCAT 从站的重连和 EtherCAT 轴的重新连接。

    更新时间: 2024-05-14
    · 236 次
  • AX 系列控制器与 HMI 通讯_Modbus TCP

    人机界面是一种提供操作者与自动化设备沟通的数字产品。人机界面提供多样化的通讯端口方便于与各式各样的设备作通讯,触碰式面板可让操作者直觉的进行参数设定,液晶屏幕则可呈现给操作者机台设备的各项监控数据。本文主要示范控制器与 HMI 的 Modbus TCP通讯。

    主要用于运动控制器与人机界面信息交互,且控制器内程序为实际地址所编写。

    更新时间: 2024-05-14
    · 156 次
  • AX 系列控制器_Modbus COM通讯

    本文示范 AX864 运动控制器做主站,AX308运动控制器做从站的Modbus COM通讯设置。

    主要用于AX控制器与其他支持Modbus通讯的设备进行通讯,进行数据交互,如包装机,组装机等。

    更新时间: 2024-05-14
    · 178 次