-
-
当使用DIAInstaller V2版本时,显示警告信息“登录失败,请过一段时间再试”。
是否使用WIN7系统?
目前DIAStuido最新软件不支持Win7系统,请更新至WIN10以上。
更新时间: 2025-01-20·132 次
·1 次
-
安装DIAInstaller后,为什么在控制面板中找不到DIAInstaller?
当您将DIAInstaller从2.2.0或更早版升级到最新版后,DIAInstaller可能会因为2.2.0或更早版本中存在无法修复的问题,而无法显示在控制面板中。此问题不影响DIAInstaller的正常使用,您仍可以通过桌面快捷方式或“开始”键(如下图)启动DIAInstaller。
此外,当您再度升级DIAInstaller后,此问题将不再出现,您可在控制面板中找到DIAInstaller。例如,从2.2.0升级到2.4.0后,DIAInstaller无法显示在控制面板中。但再从2.4.0升级到2.5.0后,DIAInstaller则会正常显示在控制面板中。
DIAStudio_FAQ16.png更新时间: 2024-11-27·88 次
·0 次
-
想卸载DIAInstaller但在控制面板中却找不到DIAInstaller怎么办?
当您将DIAInstaller从2.2.0或更早版本升级到最新版后,DIAInstaller可能会因为2.2.0或更早版本中存在无法修复的问题,而无法显示在控制面板中。如果想要卸载DIAInstaller,请到DIAStudio下载中心下载该最新版的安装包并双击setup.exe文件进行卸载,如下图所示。
DIAStudio_FAQ15.png更新时间: 2024-11-27·57 次
·0 次
-
在离线的状态下,如何查找软件安装常见问题的自我检查与排除障碍?
当您在离线的状态下:
1) 开启DIAInstaller (2.4.0与以上版本),并且在DIAInstaller左下角看见”常见问题”的图标与按钮,如下图。
2) 点击”常见问题”的按钮,即可查看实时更新的软件安装常见问题及答案。
DIAStudio_FAQ14_1.jpg更新时间: 2024-09-09·100 次
·0 次
-
当安装软件过程中,出现”CodeMeter 启动失败(Startup Failure)”信息,如何自我检查与排除障碍?
出现此信息(如下圖範例),是因为软件应用的第三方组件 CodeMeter 无法正常被启动。CodeMeter 错误信息自我检查与排除障碍流程,请点击本篇文章的”下载”按钮,查看或下载说明文件。
DIAStudio_FAQ12_1.png更新时间: 2024-09-09·193 次
·0 次
-
当您需要从计算机中取得已安装软件列表,请按以下步骤与图示执行:
- 点击桌面右下角”搜索”按钮。
- 在搜索框中键入: cmd
- 选择Run as administrator
- 键入:wmic并按Enter键执行
- 键入: /output:C:\InstallList.txt product get name,version,并按Enter键执行
(若出现” Invalid file name”, 请改键入在D槽搜寻,即: /output:D:\InstallList.txt product get name,version) - 等候约15秒,即可在C槽中,找到汇出的.txt档案。
DIAStudio_FAQ13_2.jpg更新时间: 2024-09-03·140 次
·0 次
-
How to obtain a list of installed software on a computer and export the results to a file.
When you need to check what software are installed in your PC.
Please refer below steps to check the list.
1. Click Windows button
2. Type "cmd"
3. Ctrl-Shift-Enter on the Command Prompt (this gives you Admin privilege)
4. Run "wmic"
5. Type "/output:C:\InstallList.txt product get name,version"
Please wait about 15 seconds to generate an output file.
更新时间: 2024-08-15·62 次
·0 次
-
您可以透过DIAInstaller中的”查看发行说明”,取得各软件的更新内容。
DIAStudio_FAQ11_RH%E8%A8%8A%E6%81%AF2.jpg
点击”查看发行说明”按钮后,会自动跳出对应文件,详细记录每个版本的新增支持产品、新功能、异常修复的内容,如下图范例:
DIAStudio_FAQ11_RH%E8%A8%8A%E6%81%AF3.jpg
在您更新软件时,也会在安装画面中,简述该版本主要新增功能。
更新时间: 2024-07-29·51 次
·0 次
-
为什么我从DIAInstaller下载想要更新的软件,DIAInstaller不会自动安装完成?
如果您是从DIAInstaller的”所有应用程序”页面中,选择想要更新的软件,DIAInstaller执行的动作为”下载”档案,并非更新软件。
DIAStudio_FAQ10_%E6%89%80%E6%9C%89%E6%87%89%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F.jpg
建议您直接从”可用更新”页面中,选择您想要的版本并点击”更新”后,DIAInstaller即可直接协助您完成档案下载与安装。若更新时,需要移除计算机现有版本,也会跳出提醒窗口后,自动继续执行后续安装步骤。
更新时间: 2024-07-23·63 次
·0 次
-
当我开启DIAInstaller V1.0时,出现”DIAInstaller连接服务器失败,请确认计算机已接连接至互联网。如果问题持续发生,请连络原厂。”讯息时,该如何处理?
DIAInstaller V1.0系列软件于2024年7月1日起,终止终端服务器的连接。因此,如果您在2024年7月1日后,开启DIAInstaller V1.0系列软件,系统会出现此讯息提示您。建议您下载与安装DIAInstaller V2.0系列软件,进行DIAStudio软件的下载与更新。
DIAStudio_FAQ9_FTP%E6%9C%8D%E5%8B%99%E9%97%9C%E9%96%89%E5%BE%8C%E7%95%AB%E9%9D%A2jpg.jpg
DIAInstaller V2.0系列软件下载信息:
路径一: DIAStudio网站 => 下载中心 => 下载替代软件DIAInstaller版本2.3.0
DIAStudio网址: https://diastudio.deltaww.com/home/
路径二: 台达官方网站 => 下载中心 => 搜索DIAStudio => 下载替代软件DIAInstaller版本2.3.0
台达官方网站网址: https://downloadcenter.deltaww.com/zh-TW/DownloadCenter
更新时间: 2024-07-16·140 次
·1 次
-
DIAStudio软件安装时,出现”Windows Installer服务不能安装此升级修补程序,因为找不到要升级的程序,或是升级修补程序可能更新的是不同版本的程序”讯息时,该如何处理?
当您软件安装后,出现”Windows Installer服务不能安装此升级修补程序,因为找不到要升级的程序,或是升级修补程序可能更新的是不同版本的程序”讯息,如下图,表示您安装的档案为补丁版本,且计算机尚未安装主版本。若您可联机安装,请至DIAInstaller中,选择”安装”,让DIAInstaller自动替您从主版本开始安装,如範例圖示。 若您有离线安装的需求,请先下载主版本档案,再安装补丁版本。
更新时间: 2024-07-02·1086 次
·0 次
-
台达思图平台DIAStudio,为台达新一代软件整合平台,为系统整合常用设备,例如可编程控制器、人机界面、伺服系统、变频器等,提供一体化选型设定软件工具。产品选型、PLC程序编程、产品参数设定、设备调机与HMI规划功能于同一平台,替使用者大幅减少时间和人力。该平台包含的软件主要有:
- DIASelector 快速智能选型工具
- DIADesigner 整合开发与编程软件
- DIADesigner-AX 运动控制开发与编程软件
- DIAScreen 直观式可视化软件
更新时间: 2024-06-20·191 次
·5 次
-
当安装DIAStuido 软件时,系统一直提示需要重启,如下图Q1_resize.jpg
解决办法:
1、在任务栏上的搜索框中,键入regedit,然后选择"注册表编辑器 (桌面应用) 结果。
2、输入
“ComputerHKEYCURRENTUSERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce”
删除DIAInstaller2 文件。
3、重新安装软件。
更新时间: 2024-06-13·131 次
·5 次
-
DIAStudio台达思图平台账号注册后,没有收到发送验证码的邮件。
DIAStudio台达思图平台的验证码邮件是透过Microsoft发送,请搜寻开启主旨为:Delta Electronics 帐户电子邮件验证码的电子邮件,获取验证代码。
更新时间: 2024-05-15·110 次
·0 次
-
在DIAStudio台达思图平台的下载中心,无法下载文件,且出现”无法访问此页面”的讯息。
当点选下载中心软件图标,出现”无法访问此页面”,如下图。请改用您的手机热点,分享网络。原计算机的网络可能因为不稳定或是防火墙的规范,造成网站访问中断。
%E7%82%B9%E9%80%89%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E4%B8%AD%E5%BF%83%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%9B%BE%E6%A0%87.png
%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%AE%BF%E9%97%AE%E6%AD%A4%E9%A1%B5%E9%9D%A2.png
更新时间: 2024-05-15·92 次
·0 次
-
DIAStudio台达思图平台账号的密码设定一直无法成功,是否有规范?
更新时间: 2024-05-15·72 次
·0 次
-
在DIAStudio台达思图平台账号注册后,到DIAStudio网页的下载中心,选择DIAInstaller安装工具,即可开始体验DIAStudio软件。
更新时间: 2024-05-15·157 次
·0 次
-
欲使用台达思图平台,先要进行账号注册才能使用其功能。其步骤如下:
(1)登录思图官网,进入首页
(2)点击注册,依次点击并阅读相关政策及条款,阅读后勾选同意,并点击继续
(3)依据条目进行填写并发送
(4)填写成功无需等待验证即可登录账号
更新时间: 2024-05-14·158 次
·0 次