-
在程序中应用到数组时,有时会因为数组引用超限,超出范围导致程序运行报错,此类问题普遍排查难度v较大,本文介绍了对于数组引用问题常见的排查方式以及处理手段,帮助使用者在面对此类问题时快速定位问题并解决更新时间: 2025-12-31·
50 次
·0 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_如何在程序中实现Application重启
在设备调试或运行过程中,需要对Application进行重启,以便参数初始化或者重新建立通讯。对于上述需求在DIADesigner-AX软件中可通过热复位/冷复位等操作实现,但需要实现联机;若直接断电对设备影响较大,本文示例如何在程序中实现Application重启操作,便于使用者调试或异常情况下的初始化。
更新时间: 2025-11-03·115 次
·1 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_程序运行时间计算应用范例
在多轴控制系统中,常需要程序严格按照设定的周期运行,但某些情况下会出现 Task运行时间超出设
定值的异常情况,导致轴出现 lost sync或其它奇怪现象。面对此现象可通过该范例所描述的程序运行时间
计算方法来 排查 程序哪里导致的异常,以聚焦并快速解决问题。更新时间: 2025-06-06·99 次
·1 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_设备密码功能设定示例
在项目完成开发后,出于程序管控,资产保护等等目的,可能需要对设备进行加密,以避免程序泄露,或是避免因操作失误将不匹配的程序下载至控制器中,本文介绍了如何对设备进行加密保护。更新时间: 2025-04-23·75 次
·1 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_DIADesigner-AX中监视变量的使用情况
本文介绍了DIADesigner-AX软件中三种有关变量使用情况监控的功能;
变量使用情况监控:查看内存占用,是否存在冲突;
变量调用监控:查看变量在哪些Task中调用;
变量相关异常的可选报警:编译阶段会对未使用变量,多重引用变量等异常做出报警。
更新时间: 2024-12-30·73 次
·2 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_库文件的导入与导出
库是Codesys编程系统中不可或缺的一部分,除了在软件安装时就已经包含的默认库之外,很多时候还会用到额外的功能库,第三方库,或是某些特殊版本的库。
本文介绍了如何将库文件导入到编程环境,如何从编程环境导出库文件,以及在环境中修改库的版本。
更新时间: 2024-12-30·84 次
·1 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_DIADesigner-AX中常用的加密方式
在工程开发中,出于对知识产权的保护,或是操作权限的区分,需要使用到工程加密等方式来对工程进行保护。
本文介绍了工程加密在,设备识别,用户权限管理三种简单易用的方式,在使用中可以再搭配库封装功能,实现完整的产权,安全保护功能。
更新时间: 2024-12-30·70 次
·2 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_设备描述文档的导入与导出
Codesys系统依靠设备描述文档来识别配置各类设备,除了在软件安装时就已经包含的设备之外,也经常会用到第三方设备,这时就需要从外部导入设备描述文档。
本文介绍了如何将设备描述文档导入到工程,以及从工程中导出特定版本的设备描述文档,以及怎样修改设备版本。
更新时间: 2024-12-30·76 次
·2 次
-
在工程开发阶段,不可避免地要频繁修改工程,当修改涉及到变量的增删或是POU内容的改动时,Codesys系统就需要重新分配地址,这往往会耗费相当长的时间,非常影响效率。
本文介绍如何通过为在线更改分配内存预留,来避免上述问题,提高工作效率。
更新时间: 2024-12-30·79 次
·2 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_DIADesigner-AX字符串操作
字符串在各个行业中均有广泛应用,在各类扫码,识别,信息传递,绑定,识别场景中非常常见;相较于其他变量,字符串变量可以容纳更多信息,对其进行的操作也更加复杂。
本文介绍了对字符串变量最常见的八种操作及其相应的函数,并列出了部分操作的注意事项,协助使用者在应用字符串变量时快速上手。
更新时间: 2024-12-09·107 次
·2 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_通过程序实时获取Task周期
Task任务周期是Codesys运行系统中最重要的组成部分,在程序优化,问题分析中,经常需要获取Task运行的信息记录,通过软件加以操作非常繁琐,还需要占用额外的人力。
本文介绍了如何通过程序实时获取Task运行信息,从而为信息保存,问题分析提供便利。
更新时间: 2024-11-27·89 次
·2 次
-
在项目开发过程中,为了实现不同人员的权限管控,或是技术信息的保密,需要对工程文件进行管控,为其设定禁止打开,只读,读写多种权限,在DIADesigner-AX软件中,提供了完善的权限管控功能;
本文就以DIADesigner-AX软件为基础,介绍如何在软件中进行用户创建,权限管理等一系列操作,帮助使用者方便快捷地实现权限管控。
更新时间: 2024-11-11·96 次
·1 次
-
DELTA_DIAStudio_Application_Note_使用DX-2100对AX控制器进行远程控制
对于一个项目来说,有时会出现该设备已到达客户现场,但可能需要更改程序部分内容,且客户端无DIADesigner-AX软件环境。这时可通过DX-2100模块加装数据流量卡,通过云端的方式在程序修改完成后下载至AX控制器内;由此提升程序维护修改的便利性,降低人工成本。
更新时间: 2024-08-22·98 次
·1 次
-
本文介绍如何在 DIADesigner-AX 软件中使用配方相关功能;
配方管理器可以将变量数据批量存储,导入/导出,且允许同时存在多组数值,通过该功能,可以将品种切换,产品数据传输等操作变得非常简单,本文介绍了在 DIADesigner-AX 软件中如何创建,配置配方。
更新时间: 2024-08-12·174 次
·1 次
-
本文介绍如何在不使用PC的情况下,仅通过USB存储设备,更新控制器内的应用程序;
主要用于设备快速批量复制,或者程序来源管控等场景。
更新时间: 2024-08-12·101 次
·1 次