-
Function Block & Library-DFB_ SplitRange controller
功能块功能描述: SplitRange controller功能块用于参考一PID计算值用以两个不同输出控制,分程控制多用于空调/化工/温湿度/负压…等控制。举例,控制病房负压值做为控制目的,病房回授值所计算PID结果如倾向正压,此时排气输出比起进气会较大的输出,确保病房恢复至设定的负压值;反之倾向负压,进气输出则大于排气输出,以上需求搭配SplitRange controller可快速调整输出值的性质。
支持机种:AS系列
更新时间: 2025-02-11·93 次
·0 次
-
Function Block & Library-MPD function blocks
在水泵系统中,常需进行多泵运作以满足供水和节能需求,通过MPD内置控制器与功能块的多主站功能可执行单泵和多泵运作。而因主泵有时会发生故障,多主站中的冗余功能与功能块可让备用站在主站故障时替换主站接续运作,避免导致系统无法供水。请参阅附件。
支持机种: MPD, MP300系列
更新时间: 2024-12-19·89 次
·0 次