Details
Icon

在线监控时出现“总线未运行”错误该如何处理?

189 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-08-20 · 更新日期: 2025-08-25

内容

在线监控时出现“总线未运行”错误该如何处理?

出现“总线未运行,显示的变量可能不是真实的”问题有以下几种原因及处理方式:

(1)    处于仿真模式。

处理:若处于仿真模式,因未连接实体设备,出现上述错误为正常现象,无需解决;或者关闭仿真,与硬件进行连接。

(2)    硬件故障,总线在物理上未连接或损坏。

处理:检查物理连接是否正确,网络连接是否稳定,如果硬件连接未发现问题,可进一步排查是否为控制器出现故障。

(3)    软件配置错误,因各个总线配置并不相同,可参考下述步骤排查。

①检查总线设定通讯端口是否正确;

若为串口通信,检查其波特率、停止位、校验位等是否设定与通讯设备一致;

确定总线周期任务配置(EtherCAT总线选择EtherCAT_TASK,其他总线选择非EtherCAT_TASK);

若为EtherCAT总线,检查从站节点是否与实际连接一致,EtherCAT_TASK周期时间是否设置过短等;

其他待补充。

关键词:总线异常、未发现驱动、总线未运行

 

×