Details
Icon

如何在多核心处理器的控制器中指定TASK使用的核心?

72 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-10 · 更新日期: 2024-05-15

内容

对于采用多核心处理器的控制器而言(例如AX-8部分机型),不同的task执行任务时有两种分配方式:

① 由系统自动分配各个TASK执行时所使用的处理器核心;

② 手动指定TASK执行时所使用的处理器核心。

这两种分配方式之间的区别,主要体现在优先级处理以及全局变量访问这两方面:

当使用手动为某一TASK指定固定的处理器核心时,该任务的执行不会再按照优先级顺序进行处理,只有当复数个TASK由同一处理器核心进行处理时,才会启用优先级排序;

32位以及64位的基础数据类型,例如DWORD,LREAL,在多核心任务处理中仍然可以一致地进行处理,无需进行额外操作。但对于位访问,需要借助外部库函数来保证其一致性,防止发生数据访问异常。

具体的指定方式:

① 在任务配置窗口中的“任务组”标签页,点击添加组,新建一个任务组。

② 在“核“列表中,为其指定处理器核心,注意,仅在该型号控制器为多核心处理器时才可以为其制定不同的核心。

关键词:多核处理、并行

×