Details
Icon

DIADesigner如何打开示例项目?

51 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-04-18 · 更新日期: 2025-04-21

内容

DIADesigner 软件内置四个示例项目:

1. Example1_Analog_Output_Control

2. Example2_CANopen_Communication

3. Example3_Temperature_Control

4. Example4_Modbus TCP_Communication

可以通过以下两种方式打开:

第一种:在Basic Designer 操作页面:项目——打开示例项目,选择对应需要打开的示例项目——点击打开

注:单击示例帮助的”?”可以打开如何使用DIADesigner 示例项目FAQ。

第二种:Advanced Designer 操作页面:左上方菜单工具栏点击文件 ——选择 打开示例项目

×