Details
Icon

如何快速初始化结构体中元素的数值?

109 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-09 · 更新日期: 2024-05-15

内容

可以通过调用FB*Init方法来快速初始化结构体或功能块中变量元素的数值。

FB*Init这一方法始终被隐式调用,在使用前无需手动声明;

例如需要对程序中一个名为“DUT”的结构体进行初始化,需要在POU中声明一个变量,其数据类型为“DUT”这一结构体,例如AppDUT,之后在程序中执行“AppDUT.FB_Init(TRUE,TRUE);”即可将DUT中全部元素数值复位为初始值。

enter image description here

关键词:批量初始化、批量清除

×