Details
Icon

AS300系列PLC_使用EtherCAT控制伺服

205 次 · 81 次 ·
发布日期: 2024-05-15 · 更新日期: 2024-05-16

内容

本文详细介绍了使用AS300 PLC,通过 EtherCAT 通讯方式,实现伺服扭矩模式、位置模式切换的方法,本文着重在使用台达 EtherCAT 系列伺服时,可以使用 AS 系列 PLC 的专属轴控指令,简化了编程的步骤。

图片

Image
×