Details
Icon

AX控制器上电后,若未进入运行状态,该如何处理?

72 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-10 · 更新日期: 2024-05-15

内容

若想使AX控制器在上电后运行可通过以下几种方式:

(1) 通过DIADesigner-AX软件与AX系列控制器连接,在线点击运行即可;

(2) 通过AX系列控制器的硬件IO点位作为控制器的启动开关:双击BuiltInDIO>> BuiltInDIO参数>>更改X0作为控制器启动开关(X0为TRUE时控制器停止,为FALSE时控制器启动);

enter image description here

(3) 点击进入Device>>System参数>>更改为上电后自启动即可;

enter image description here

关键词:控制器启动、自动启动

×