Details
Icon

如何得到项目Application执行状态?

120 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-07-10 · 更新日期: 2024-07-15

内容

  1. 通过Library Manager确认是否有加入CmpApp Library以及SysTypes2 Interfaces Library,没有的话请加入。

enter image description here 2. 通过CmpApp Library底下的AppFindApplicationByName可以读取到Application的结构,结构中的udiState就是代表Application的运行状态。

enter image description here

IF xGetApp THEN

AppStat := ApplicationState.AS*NONE;

pApp := AppFindApplicationByName(pszString := str*AppName, pResult := ADR(Result));

IF((pApp <> RTSINVALIDHANDLE) AND (Result = 0)) THEN

AppStat := pApp^.udiState;

END*IF

xGetApp := FALSE;

END*IF 3. 依照程序内容编辑,编译正确进行下载,将xGetApp设成True,就可以通过str_AppName读取到Application的运行状态。

enter image description here

关键词:Application状态、程序读写

×