Details
Icon

如何在程序中得到AX系列专案名称?

76 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-07-18 · 更新日期: 2024-07-18

内容

1.通过Library Manager确认是否有加入CmpApp Library以及SysTypes2 Interfaces Library,没有的话请加入。

enter image description here

2.通过CmpApp Library的AppGetCurrent,可以读取到Application的结构。再通过AppGetApplicationInfo读取到Application的信息,包含项目名称。

enter image description here

IF xGet THEN

pApp := AppGetCurrent(pResult := ADR(Result));

IF pApp <> 0 THEN

pAppInfo := AppGetApplicationInfo(pApp := pApp, pResult := ADR(Result));

END*IF

xGet := FALSE;

END*IF

3. 依照程序内容编辑,编译正确后下载,将xGet设成True就可以通过pAppInfo^.pstProjectName读取到专案名称。

enter image description here

关键词:程序获得、工程名称

×