Details
Icon

如何配置AX-3系列控制器的IP地址?

100 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-08 · 更新日期: 2024-05-15

内容

AX-308,AX-316,AX-364等几种机型IP地址预设为192.168.1.5(硬件有两个以太网口,为switch,故只有一个IP地址);对于未知IP地址的控制器可通过以下的方式确定或修改,具体步骤如下:

(1) 若DIADesigner-AX可以扫描到,可点选页面Device>>系统设置,进行IP地址读取及修改(下载后生效);

enter image description here

(2) 若DIADesigner-AX扫描不到,可使用USB的方式读取或配置控制器IP地址;

USB连线方式:

(1) 使用USB线连接电脑与AX-3系列控制器;

(2) 在DIADesigner-AX软件中,点击Device>>通信设置>>网关>>配置本地网关>>添加>>添加接口>>COM口进行配置;

enter image description here

enter image description here

(3) 注意首次使用USB方式进行连接时需重启网关,完成后直接进行扫描即可搜索到AX-3控制器,连接成功后便可进行IP地址的读取或配置;

关键词:AX-3、USB连线、IP丢失

×