Details
Icon

如何修改Task的运行类型?

66 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-11-13 · 更新日期: 2024-11-18

内容

Device Tree中,双击任务配置页面,在打开的任务配置页签中,可以修改 Task的触发类型,共包含4种:循环,事件,状态,惯性滑行。

 

  1. 事件:选择“事件”触发类型,将会要求选择一个布尔变量作为触发位,每当该变量由False变为True,对应Task会执行一次;
  2. 状态:同样要求选择一个布尔变量作为触发位,与“事件”触发类型不同之处在于,当触发变量始终为True时,对应Task会循环执行;
  3. 惯性滑行:Task将会在核心空闲时连续运行,不适用于现场总线Task,适用于优先级不高的Task类型,优势在于不会对设备处理能力带来额外的负担。

关键词:软件功能、工程配置

×