Details
Icon

当EtherCAT从站实际连接数量小于组态配置时如何运行?

116 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-10-09 · 更新日期: 2024-10-09

内容

EtherCAT_Master.StartConfigWithLessDevice置为true,如下图:

 

程序允许在EtherCAT从站实际连接数量小于配置数量时正常运行,配合站别名使用,可以实现自由地组态切换。

另外EtherCAT_Master为主站名称,若修改主站名称,需要进行相应变更。

注意:首次进行程序下载运行,EtherCAT组网会失败;断电重启或进行热复位后,将会自动禁用多余从站设备,如下图:

注意:该指令经过验证可正常使用,但在实际运行时可能受程序影响导致出现问题,可将部分程序进行屏蔽,进行排查异常原因;以下有几点异常原因:

       ①在EtherCAT组网完成前,程序中有PDO相关指令执行;

       ②在EtherCAT_TASK中执行配方读取指令等。

关键词:轴配置数量、实际连接、EtherCAT总线异常、多于、少于

×