Details
Icon

如何使用MC_MoveSuperImpoesd指令达到MC_PhasingRelative的效果?

119 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-10 · 更新日期: 2024-06-19

内容

如果想要通过MC_MoveSuperImpoesd指令调整主从轴之间的相位,可采用如下的轴架构关系,在主从轴之间建立虚轴,并将需要调整的相位作用于该虚轴,从而调整主从轴之间的相位关系。

enter image description here

在程序编写时,需要将MC_MoveSuperImpoesd指令放置在MC_CamIn之前,否则相位调整会出现异常。

注:DL_MotionControl库中已有DMC_PhasingRelative,DMC_PhasingAbsolute指令可同样完成上述功能。

关键词:相位偏移、修标、色标修正

×