Details
Icon

使用FB_MODBUSSERVER注意事项

127 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-08-06 · 更新日期: 2025-08-06

内容

 使用FB_MODBUSSERVER注意事项

l   LibraryModbus TCP Slave

l   功能块介绍

变量 类型 初始值 注释
wPort WORD 502 通讯Port设置
pInputData POINTER TO WORD  Input Registers
pOutputData POINTER TO WORD  Holding Registers
uiInputDataSize UINT  输入缓存器占用地址数
uiOutputDataSize UINT  输出缓存器占用地址数
xEnable BOOL FALSE 执行功能块
xReset BOOL FALSE 错误复归
tTimeout UDINT 0 写入超时自动清0时间
xBusy BOOL  功能块执行中
xError BOOL  错误
byClientConnections BYTE 0 联机数

l 常见错误为Timeout设置,因写入超时会导致缓存器清0,故建议将Timeout设置0,由联机数来判断断线与否

l   否则可能有下图的趋势_Timeout:=1000

 

关键词:AX全系列控制器、ModbusServer

 

 

×