Details
Icon

DELTA_DIAStudio_Application_Note_通过程序获取伺服限位及报警信息示例

80 次 · 44 次 ·
发布日期: 2024-10-11 · 更新日期: 2024-10-12

内容

常规使用情境下,一般将伺服电机的原点/限位信号接入驱动器输入端;这种方式虽然可以确保限位信号正常发挥作用,但在一些应用情景中,上位控制程序同样需要对限位信号作出反应以执行相应动作。

本文介绍了如何在程序中读取驱动器的限位/报警状态等等详细信息的方法,通过该方式,可以更高效地获取驱动器的状态。

×