Details
Icon

如何使用 PLC 控制器向导进行配置?

66 次 · 0 次 ·
发布日期: 2025-12-14 · 更新日期: 2025-12-22

内容

DIASelector提供控制器向导(Controller Wizard),可引导用户快速完成多种控制器配置,包括:
PLC控制器配置
运动控制器配置
远程 I/O 模块配置

本篇将介绍PLC控制器向导,并引导您按照以下步骤完成PLC控制器配置
步骤1: 在工具栏上,单击控制器向导 
步骤2: 在控制器向导对话框中,选择PLC控制器配置

Image

 

步骤3: 在初始配置选项卡中,选择所需属性或输入屬性值,单击下一步。

Image

 

步骤4: 若项目需要远程I/O模块,请在远程I/O模块配置选项卡中选择远程I/O模块的通信协议远程I/O站数量,然后根據需求為每个远程I/O站選擇或输入屬性值
完成后,单击下一步。

 

Image

 

步骤5: 系统会根据前述配置条件,自动推荐合适的PLC控制器配置方案,同时显示插槽信息及相关描述。在选择列中,选择适合的PLC控制器配置,然后单击完成。

Image

 

所选的PLC控制器及相关模块 将自动添加到项目页面中,完成PLC控制器配置。

Image

×