Details
Icon

怎样通过程序控制操作权限?

108 次 · 0 次 ·
发布日期: 2024-05-09 · 更新日期: 2024-05-15

内容

在PLC运行过程中,出于安全考虑或保密考虑,可能需要对某些权限进行管控,可以通过Component Manager这一Library中的功能块:PLCOperationControl对各类操作权限进行控制。

使用方法:

在库管理器中添加Component Manager这一Library;

在POU中调用PLCOperationControl下的指令,将其置为true即代表禁用相关的操作,置为FALSE即启用相关操作。

其功能包括:

xDisableApplicationOnlineChange:禁用在线修改功能;

xDisableApplicationDownload:禁用下载功能;

xDisableApplicationBP:禁止断点功能;

xDisableApplicationForce:禁止变量强制;

xDisableApplicationWrite:禁止变量写入;

等等。

关键词:程序调用、权限操作

×